This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:复位时 SYSBOOT 引脚状态

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/763442/am3352-sysboot-pin-status-on-reset

器件型号:AM3352

大家好、TI 专家

根据 AM335x 数据表、复位时、SYSBOOT 引脚(AM335x_lcddata)应处于高 Z 状态。 但是、当我在外部电路上将一个上拉10K 电阻器设置为+3.3V 时、它在这个引脚上只获得大约+1.7V 的电平。 原因可能是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请验证 SYSBOOT 引脚上的 VDDSHVx 电压也是3.3V。 最可能的原因是外部电路正在灌入电流、可能会通过与上拉电阻值大致相同的下拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    是的、此处使用的 VDDSHV6为3.3V。 此时、外部电路中只有一个上拉电阻器。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否断开外部电路与该信号的连接、只留下带有外部上拉电阻的 SYSBOOT 引脚? 这是哪个处理器引脚?