请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA71 工具/软件:Linux
尊敬的 TI 团队:
DRA718的 RAM 数据总线宽度为32位、因此我们使用2个128M x 16位 DDR 构成32位宽度、现在我们希望减小 DDR 大小、 我们希望使用1个128M x 16位 DDR 芯片、是否可以使用此解决方案将数据总线设置为16位宽度。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好@user5787160 ,
我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。
此致、
Yordan