请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSOSKL137 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我的 EVM 是 TMDSOSKL137、我使用 的是 Processor SDK RTOS 05_02_00_10
我正在测试 PDK 示例
C:\ti\pdk_omapl137_1_0_7\packages\MyExampleProjects\MCASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject
对于隔音、
在单端模式下、只需为左侧选择一个输入、为右侧选择另一个输入、就可以从 MIC 选择一个通道、从线路输入选择一个通道。
那么我应该修改哪个部分、文件或函数...?? 太令人困惑了……有很多初始化函数和很多解密……
请提供任何建议
谢谢你。