This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:IQ 数据含义

Guru**** 1281270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/762925/66ak2l06-iq-data-meaning

器件型号:66AK2L06

您好!

我们 使用 66AK2L06 - DSP+ARM SoC 和 ADC14X250使用优化雷达系统设计来设置电路板

 我们能够使用66AK2L EVM 高速采样模拟信号。  

我们已实现输入模拟信号的 IQ 数据(我们单独获取 I 和 Q 数据)。 (我们使用 Web 界面获取 I 和 Q 数据)

但我们无法理解它的含义。  

IQ 数据与实际信号(振幅与时间)之间的关系是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在数字调制中、当您听到 IQ 时、这些是复基带信号的同相和正交分量。 您可能希望搜索 IQ 调制正交收发器来熟悉这一概念。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我们 已经研究 了很多 关于复基带信号同相和正交分量的文档。

    但我想学习、

    ADC 转换模拟输入信号(基本信号、如 正弦波。 我们 通过函数发生器 )向数字值提供此信号。

    然后、ADC 通过 JESD 将该数字值传输到 SOC。  

    我们只需要这个数字值。  (我们不需要 IQ 调制信号,我们不需要 IQN2)

    是否可以在没有 IQ 解调的情况下获得该数字值?

    此致

    谢谢