This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSOSKL137:使用 TLV320AIC3106 (音频编解码器)的 TMDSOSKL137、如何从 CCS 中的两个麦克风接收和控制两个信号("sode"接收和控制)?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/762008/ccs-tmdsoskl137-tmdsoskl137-using-tlv320aic3106-audio-codec-how-can-i-separately-receive-and-control-two-signals-from-two-microphones-in-ccs

器件型号:TMDSOSKL137
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我又来了…

我将 TMDSOSKL137 [[[使用 TLV320AIC3106(音频编解码器)]]用于隔音系统。

我在 TLV320AIC3106 数据表中找到了一个 DOUT、也就是说、我从两个麦克风获得了混合信号...:(

但我真的希望"单独"接收和控制来自 CCS 中两个麦克风的两个信号。

我该怎么做?... 你可以给我任何建议吗?

我正在 使用文档中的 Linein (1)和 MIC3 (文件第22页)

您只能看到一个 DOUT、但您的意思是我可以控制 DOUTL 和 DOUTR?e2e.ti.com/.../EVMOMAPL137_5F00_Schematics_5F00_RevD.pdf

我找不到 DOUT 控制寄存器...... 如何控制 DOUTL 和 DOUTR?

我从许多文档中了解到的输出是 DOUT、它是 TLV320AIC3106的最终输出

该 DOUT 是 DOUTL 和 DOUTR 的总和...

但我真正想要得到的是同时具有麦克风信号和线路输入信号的麦克风信号。

因为我必须同时比较和关联两个信号...

我该怎么做?... 你可以给我任何建议吗?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AIC3206 DOUT 以串行方式输出两个通道。 一个通道的帧同步为低电平、另一个通道的帧同步为高电平。
    通常、它将同时输出 LINE1L 和 LINE1R 输入或 MIC 输入(连接到 MIC3R 和 MIC3L)。

    但是、编解码器 DOUT 引脚可通过编解码器寄存器进行配置、以输出(几乎) LINE1L/R 和 MIC3L/R 的任意组合

    AIC3206寄存器通过 I2C0上的 I2C 命令写入、因此请在软件中查找这些事件发生的位置、并根据配置修改寄存器。

    基本上、这个编解码器有两个 ADC、但是在被左或右 ADC 采样前、输入信号可被混合(或者组合)。 在单端模式下、只需为左侧选择一个输入、为右侧选择另一个输入、即可从 MIC 选择一个通道、从线路输入选择一个通道。

    请参阅 tlv320aic3106数据表第11.3.4节音频模拟输入。

    TLV320AIC3106支持将多达三个全差分模拟输入混合到每个 ADC PGA 通道中。 图24显示了左通道的混合配置、该配置可以混合信号 LINE1LPLINE1LM、LINE2LP-LINE2LM 和 LINE1RP-LINE1RM

    请参阅11.6寄存器映射

    使用以下寄存器只为左侧 ADC (例如 MIC3L)选择一个输入
    第0页/寄存器17:MIC3L/R 至左侧 ADC 控制寄存器
    第0页/寄存器19:LINE1L 至左侧 ADC 控制寄存器
    第0页/寄存器20:向左(1)个 ADC 控制寄存器添加了 LINE2L
    第0页/寄存器21:LINE1R 至左侧 ADC 控制寄存器

    同样、仅为正确的 ADC 选择一个输入(例如 LINE1R)
    第0页/寄存器22:将 LINE1R 更改为右 ADC 控制寄存器
    第0页/寄存器23:LINE2R 至右 ADC 控制寄存器
    第0页/寄存器24:LINE1L 至右 ADC 控制寄存器

    希望这对您有所帮助、
    标记