This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:斜升时序

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/762455/tms320c6655-ramp-up-timing

器件型号:TMS320C6655

您好、专家、

我想得到有关电源提升(IO 之前的内核)的确认如下:

根据 EVM 设计、它使用 FPGA 通过在状态转换之间使用5ms 延迟来控制斜升序列和复位信号。 在某些 E2E 讨论中、某些设计使用8ms 或11ms 延迟。 但是、我在数据表中没有找到这方面的时序规格、除了在器件初始化阶段释放前100us + 16us 的延迟。 在每个状态转换中使用几毫秒延迟是否有任何特殊的要求?

对此,

系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看图6-1后面的注释。 表6-2中的内核- IO 电源排序。 IO 之前的内核电源定序:
    "在 DVDD18处于一个有效电平后、可随时将 RESET 驱动为高电平。 在 POR 控制的引导中、在 POR 被驱动为高电平之前、复位必须为高电平。"
    '在 μs 稳定后、POR 必须继续保持低电平至少100 μ s。 终端电源稳定阶段"
    '在 POR 稳定在一个高电平后、RESETFULL 必须在 SYSCLK1的至少24个转换内保持低电平。'

    因此、对 RESETFUL 和 POR 有时序要求。 对于复位和 POR 之间的最小时序、没有具体建议。

    我建议重复使用 EVM 延迟。

    此致、
    Yordan