This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:TMS320C6678

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/761194/rtos-tms320c6678-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 TMS320C6678参与一个项目。 我想执行串行通信、让计算机和电路板 发送和接收二进制数据、我应该使用哪条电缆? USB (JTA)或 RS232? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您使用的是器件的 UART 接口、对吧? 在这种情况下、这取决于您的电路板设计、您可以同时使用这两者。 例如、在参考 TMS320C6678 EVM 上使用了 UART 转 USB、因此您可以使用 USB 电缆。 如果您的板上有 RS232连接器、则可以使用 RS232电缆。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 那么、这意味着我可以使用这两者中的任何一个? 因为我的 TMS320C6678 EVM 附带了 RS2323电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对这种连接方法非常陌生、因此我能否问、在使用 Matlab 将二进制数据成功写入串行端口后、我如何在 CCS 中获取这些二进制数据、因为我需要将其用作系统的输入? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在使用此 EVM:
    www.ti.com/.../tmdsevm6678
    通常、RS232电缆用于连接主机 PC 的串行控制台。

    您在哪里使用 Matlab 编写了数据? DDR 或一些外部存储器? 如果它在 DDR 中、您可以使用 CCS 中的存储器浏览器(View->Memory Browser)查看 DDR 内容。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我使用 USB 电缆、它将不起作用? 我已经将二进制代码写入了我在 Matlab 中使用 Matlab 函数进行串行通信的端口对象。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 TMS320C6678的 Matlab 支持、请联系 Mathworks。 这是第三方软件、TI 不支持它。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我明白了。 由于我正在使用此板   、我无法使用 USB 电缆进行串行通信?