This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CCSTUDIO-Sitara:Linux 与 RTOS

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/761500/rtos-ccstudio-sitara-linux-vs-rtos

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

工具/软件:TI-RTOS

对于给定的用户应用程序、在 RTOS 环境或 Linux 环境中运行应用程序之间的内存占用空间差异(只是一个 Ballpark 比较)是什么  

应用和操作系统的组合封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    很难比较这两种操作系统(Linux 与 RTOS)、因为它们可以在许多方面进行比较。
    如果您的应用使用相同的变量和相同的数据数组、则不应期望两个操作系统之间存在不同的存储器占用空间。
    然而、TI-RTOS 可被视为存储器空间已得到优化。 如以下位置的 TI-RTOS 简介中所述:
    dev.ti.com/.../tirtos_basics.html
    TI-RTOS 从最小占用空间的实时多任务内核- TI-RTOS 内核(以前称为 SYS/BIOS)-扩展到完整的 RTOS 解决方案、包括协议栈、多核通信、器件驱动程序和电源管理。
    您还可以阅读以下链接演示文稿:
    www.ti.com/.../sprt646a.pdf
    另一方面、Linux OS 是通用操作系统、您可以在网络中找到许多开源示例项目、您可以在这些项目上参考源代码开发。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 我们将执行 RTOS 路由。