This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBN:最坏情况下的 PRU 指令时序

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/761028/beaglebn-worst-case-timing-of-pru-instructions

器件型号:BEAGLEBN

您好、数据表指定了非 IO 指令的"大约1周期"执行时间、以及"最佳情况" 2周期 GPIO 读取。 "近似"一词是什么意思? 这种严格的位拆裂实际上可能会产生抖动? 最坏情况下读取寄存器31、即 GPIO 的时间是多少? 写入 GPIO 时、"发射后不管"意味着什么? 它是否确保在执行下一条指令时引脚将具有更新的状态?

哪些 PRU 间同步方案具有最小的最坏情况时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个处理器 SDK、哪个版本? 哪个 PRU 固件版本?

    此致、
    Yordan