This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:勘误表 i2009:CAN't 使用 DDR 控制器内的 ECC 清理功能

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/760871/am6526-errata-i2009-can-t-use-ecc-scrubbing-feature-inside-the-ddr-controller

器件型号:AM6526

您好!

我对 AM65xx 的勘误表 i2009有一些疑问。 根据此勘误表、我们无法使用 ECC 清理功能。  如果没有此功能,是否可以获得功能安全认证?

您是否计划修复此勘误表?  如果您有的话,您能告诉我们一个粗略的时间表吗?

谢谢、此致、
松本秀美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、我们将研究这对功能安全的影响。  此时、没有计划修复此勘误表。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki 的解决方法是使用软件清理来进行安全认证。

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、James!