This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:AM5718 IDK 不从 eMMC 引导

Guru**** 2549470 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/761355/linux-am5718-am5718-idk-not-booting-from-emmc

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好,

我们使用 AM5718 IDK,通过 SD 卡正确引导 IDK,并使用此 方法对 eMMC 闪存进行格式化和分区 。

重启后、AM5718 IDK 无法从 eMMC 引导、并且无法从控制台获取任何内容。

可能是什么问题、请帮助我解决这个问题。

此致、

拉文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    连接到哪个 MMC 端口 SD 卡? 连接到哪个 MMC 端口 eMMC? 您是否相应地更改了 sysboot 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh

    MMC1上连接的 SD 卡和 MMC2上连接的 eMMC

    将 sysboot 引脚从 sysboot (3:0) 0b0110更改为 sysboot (3:0) 0b0010后、仍然无法正常工作

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sysboot[5:4]上的引脚状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我创建了一个用于安装 mmcblk1p1的引导文件夹、并在 mmcblk1的第一个分区中复制了 MLO、uboot、但我没有在 mmcblk1p1中创建任何文件夹

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我看到它是错误的,我的下一个问题是:sysboot[5:4]上的引脚状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是0b00,我正在使用 AM5718 IDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    AM571x IDK 没有跳线、根据第4.1节: www.ti.com/.../sprui97b.pdf、它针对 SD 卡引导进行了硬编码

    您是否更改了硬件? 如果是、请将其发送给 TI 审核

    此外、要评估已连接的脚本、请在 PC 中对 SD 卡执行相同的步骤、并检查 SD 卡是否正在从 AM571x 引导