This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5746:如何使用 TI-RTOS 工程配置.bss 段

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/760470/rtos-am5746-how-to-configure-bss-section-with-ti-rtos-project

器件型号:AM5746

工具/软件:TI-RTOS

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关使用 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X 的 AM574x 链接器命令文件(.lds)的问题。

 

他们希望将.bss 段分配给 load_RAM2(0x91600000)。

因此、他们尝试添加以创建.lds 文件、并构建包括 xxx.cfg 文件、如所附的 pdf。

(请参阅随附的 pdf)

但他们说".bss 似乎分配给了0x80000"。

 

问题:

您能不能(0x91600000我们如何实现将.bss 段分配给 load_RAM2 μ s)?

 

此致、

e2e.ti.com/.../lds_5F00_info.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查以下 e2e 线程: e2e.ti.com/.../56658

    有一个如何更改.text 段的示例。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的快速回复。

    非常感谢您的帮助。

     

    根据您指导的 E2E 主题、我们的理解如下:

    -建议将"sectMap"语句添加到 cfg 文件中。

    在我们的案例中、将.bss 段分配给 LOAD_RAM2似乎很成功、如附件 pdf。

     

    如果您有任何意见、请告诉我们。

     

    此致、

    e2e.ti.com/.../bss.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这应该适用于您的用例。 使用此配置测试您的项目。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

    此致、