This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 C6000 DSP 库用于其他器件

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/760468/use-c6000-dsp-library-to-another-device

主题中讨论的其他器件:SPRC265

您好、香榭丽舍

我们的客户希望在其生产中使用 C64 DSP 库和快速 RTS。

但是、这不是 C6000器件。 我认为他们希望将其用于其他公司的设备或 PC。

根据此软件许可证、它不限于使用其他设备。

客户了解这是"按原样"的、TI 不支持此用例。

他们能否根据上述用例将产品销售到市场?

*C64x DSP 库

* C67x FastRTS (我认为此软件已停产,不再在网页上提供。 已在 EOL 之前下载此代码的客户)

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发表您的问题。
    根据 http://www.ti.com/tool/sprc900 、提供了供 TI 组件使用的库。
    建议您的客户要求其法律部门参与并仔细阅读我们的条款、然后再将其与其他制造商一起使用。