请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,我不熟悉 TDA3x,我注意到 tda3xx 的系统有两个堆,一个位于 DDR 上,一个位于本地 l2sram 上,
当我使用 malloc()函数时,应该如何告诉 系统我想在 DDR 或 L2_SRAM 中的堆上获得空间?
2.How should I get space by memalert() function on L2_SRAM or DDR in tda3x?(如何通过 tda3x 中的 L2_SRAM 或 DDR 获取空间?)