This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:使用 GPIO 引脚作为 SPI 的片选

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/759987/linux-processor-sdk-am335x-use-of-gpio-pins-as-chip-select-for-spi

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我想为 BeagleBone Black 使用16个 SPI 从站,目前它仅支持4个 SPI 从站(4个芯片选择引脚(GPIO_CS)工作。

如何使用16个芯片选择引脚以及 BeagleBone Back SPI 支持多少个从器件?

此致

KUMUDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumuda、

    McSPI 有两个实例(McSPI0和 McSPI1)、每个主实例可以支持4个从器件(2个通过芯片选择、2个通过 GPIO)。 因此总共可以连接8个从器件。  

    如果您需要更多信息、请探索菊花链选项。 从器件应该支持它。