主题中讨论的其他器件: DRA742
工具/软件:Linux
您好!
我们 正在开发基于 TDA2 (使用 SD 卡引导)的定制板、并在 VSDKv3.5源上构建 Linux 映像
文件:./../vision_sdk/apps/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk
VSDK_Board_type=TDA2XX_EVM
IPU_PRIMARY_CORE=ipu2
u-boot 和内核、 用户案例应用 程序都可以正常工作。
通过 控制台执行“reboot”命令时,系统还会停止所有服务并正常分离设备。
但系统不会重新启动、需要手动进行电源重置、然后重新启动系统。
日志作为附件。
您能告诉我们如何解决软件重启问题吗? 谢谢。
BR、
三谢