This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:关于 AM5728上的(Caffe-Jacinto)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/772597/linux-am5728-about-caffe-jacinto-on-am5728

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我正在学习此 wiki:  

 https://github.com/tidsp/caffe-jacinto/blob/caffe-0.17/INSTALL.md 

它告诉我们、我们需要一张支持 CUDA 的图形卡才能运行。

我的问题:

  AFAIK 应该有一个仿真器让我们玩。

  它与以下内容类似:

  •https://software.intel.com/en-us/articles/tensorflow-optimizations-on-modern-intel-architecture   

简而言之、如果我们没有 CUDA 图形卡、如何继续使用 Caffe-Jacindo 的产品?

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    据此: caffe.berkeleyvision.org/install_apt.html
    只有 CPU Anaconda。
    那么、我们能否仅在 CPU 上运行 Caffe-Jacindo?
    如果是、如何做到这一点?

    是否有要遵循的详细说明?

    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    本页中提供了所有说明。 如页面中所述、仅支持 CPU 版本。  请尝试一下。  

    如果您遇到特定问题、请在这些问题上进行 google 搜索。 有人很可能已经解决了这个问题。  

    此致、

    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manisha:

    请评论我们如何解决以下错误?

    BR RIO

    CXX src/caffe/tensor.cpp
    CXX src/caffe/quantized_layer.cpp
    CXX src/caffe/common.cpp
    在./include/caffe/common.hpp:48:0中包含的文件中、
    来自 src/caffe/common.cpp:7:
    /include/caffe/util/device_alternate.hpp:4:10:致命错误:cublas _v2.h:无此类文件或目录
    #include
    ^~~~~~~~~~~~~μ A
    编译已终止。
    Makefile:610:目标'.build_release/src/Caffe/common.o'的配方失败
    make:***[.build_release/src/Caffe/common.o]错误1
    制作:***等待未完成的作业...
    在./include/caffe/common.hpp:48:0中包含的文件中、
    来自./include/caffe/blob.hpp:11、
    来自/include/caffe/quantized_layer.hpp:13、
    来自 src/caffe/quized_laye.cpp:8:
    /include/caffe/util/device_alternate.hpp:4:10:致命错误:cublas _v2.h:无此类文件或目录
    #include
    ^~~~~~~~~~~~~μ A
    编译已终止。
    Makefile:610:目标'.build_release/src/Caffe/quized_laye.o'的配方失败
    make:***[.build_release/src/Caffe/quized_lay.o]错误1
    在./include/caffe/common.hpp:48:0中包含的文件中、
    来自./include/caffe/tensor.hpp:10、
    来自 src/caffe/tensor。cpp:4:
    /include/caffe/util/device_alternate.hpp:4:10:致命错误:cublas _v2.h:无此类文件或目录
    #include
    ^~~~~~~~~~~~~μ A
    编译已终止。
    Makefile:610:目标'.build_release/src/Caffe/tensor .o'的配方失败
    make:***[.build_release/src/saffe/tensor。o]错误1
    ^CMakefile:617:目标'.build_release/src/Caffe/proo/caffe.pb.o'的配方失败
    制作:***[.build_release/src/Caffe/proo/caffe.pb.o]中断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    您可能会遇到一些与依赖关系相关的问题。 快速谷歌建议在此处讨论相关问题-


    www.reddit.com/.../

    遗憾的是、在 e2e 上、我们仅支持 TI 的软件。 在本例中、TIDL 在 AM57x 上的推理解决方案。

    我们无法支持与桌面培训设置相关的查询、因为这不是特定于 TI 的软件或解决方案。

    您可以在上获取与 Caffe 安装相关的查询
    github.com/.../issues

    此致、
    Manisha