This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:关于 AM5728上的(Caffe-Jacinto)

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/772597/linux-am5728-about-caffe-jacinto-on-am5728

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我正在学习此 wiki:  

 https://github.com/tidsp/caffe-jacinto/blob/caffe-0.17/INSTALL.md 

它告诉我们、我们需要一张支持 CUDA 的图形卡才能运行。

我的问题:

  AFAIK 应该有一个仿真器让我们玩。

  它与以下内容类似:

  •https://software.intel.com/en-us/articles/tensorflow-optimizations-on-modern-intel-architecture   

简而言之、如果我们没有 CUDA 图形卡、如何继续使用 Caffe-Jacindo 的产品?

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    据此: caffe.berkeleyvision.org/install_apt.html
    只有 CPU Anaconda。
    那么、我们能否仅在 CPU 上运行 Caffe-Jacindo?
    如果是、如何做到这一点?

    是否有要遵循的详细说明?

    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    本页中提供了所有说明。 如页面中所述、仅支持 CPU 版本。  请尝试一下。  

    如果您遇到特定问题、请在这些问题上进行 google 搜索。 有人很可能已经解决了这个问题。  

    此致、

    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manisha:

    请评论我们如何解决以下错误?

    BR RIO

    CXX src/caffe/tensor.cpp
    CXX src/caffe/quantized_layer.cpp
    CXX src/caffe/common.cpp
    在./include/caffe/common.hpp:48:0中包含的文件中、
    来自 src/caffe/common.cpp:7:
    /include/caffe/util/device_alternate.hpp:4:10:致命错误:cublas _v2.h:无此类文件或目录
    #include
    ^~~~~~~~~~~~~μ A
    编译已终止。
    Makefile:610:目标'.build_release/src/Caffe/common.o'的配方失败
    make:***[.build_release/src/Caffe/common.o]错误1
    制作:***等待未完成的作业...
    在./include/caffe/common.hpp:48:0中包含的文件中、
    来自./include/caffe/blob.hpp:11、
    来自/include/caffe/quantized_layer.hpp:13、
    来自 src/caffe/quized_laye.cpp:8:
    /include/caffe/util/device_alternate.hpp:4:10:致命错误:cublas _v2.h:无此类文件或目录
    #include
    ^~~~~~~~~~~~~μ A
    编译已终止。
    Makefile:610:目标'.build_release/src/Caffe/quized_laye.o'的配方失败
    make:***[.build_release/src/Caffe/quized_lay.o]错误1
    在./include/caffe/common.hpp:48:0中包含的文件中、
    来自./include/caffe/tensor.hpp:10、
    来自 src/caffe/tensor。cpp:4:
    /include/caffe/util/device_alternate.hpp:4:10:致命错误:cublas _v2.h:无此类文件或目录
    #include
    ^~~~~~~~~~~~~μ A
    编译已终止。
    Makefile:610:目标'.build_release/src/Caffe/tensor .o'的配方失败
    make:***[.build_release/src/saffe/tensor。o]错误1
    ^CMakefile:617:目标'.build_release/src/Caffe/proo/caffe.pb.o'的配方失败
    制作:***[.build_release/src/Caffe/proo/caffe.pb.o]中断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    您可能会遇到一些与依赖关系相关的问题。 快速谷歌建议在此处讨论相关问题-


    www.reddit.com/.../

    遗憾的是、在 e2e 上、我们仅支持 TI 的软件。 在本例中、TIDL 在 AM57x 上的推理解决方案。

    我们无法支持与桌面培训设置相关的查询、因为这不是特定于 TI 的软件或解决方案。

    您可以在上获取与 Caffe 安装相关的查询
    github.com/.../issues

    此致、
    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manisha:

    现在、我有这个库错误:

    build_release/tools/caffe:加载共享库时出错:libopencv_highgui.so.3.4:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    Makefile:560:目标'RunTest'的配方失败
    制造:***[RunTest]错误127


    我已经查看了这个 SO 文件、

    root@Ubuntu:/opt/Caffe-Jacindo 查找。 -name "libopencv_highgui*"
    /anaconda3/pkgs/libopencv-3.4.2-h765d7f9_1/lib/libopencv_highgui.so
    /anaconda3/pkgs/libopencv-3.4.2-h765d7f9_1/lib/libopencv_highgui.so.3.4.2
    /anaconda3/pkgs/libopencv-3.4.2-h765d7f9_1/lib/libopencv_highgui.so3.4.
    /anaconda3/libopencv_highgui.so
    /anaconda3/libopencv_highgui.so.3.4.2
    /anaconda3/libopencv_highgui.so3.4.

    能否按以下方式查看我的 Makefile.config?


    ##请参阅 caffe.berkeleyvision.org/installation.html
    #欢迎您为简化和改进我们的构建系统所做的贡献!

    #Rio:我们只使用 CPU
    CPU_ONLY:= 1.

    # cuDNN 加速开关(取消注释以使用 cuDNN 构建)。
    需要# cuDNN 版本6或更高版本。
    # USE_CUDNN:= 1.

    # NCCL 加速开关(取消注释以使用 NCCL 构建)
    #见 https://github.com/NVIDIA/nccl
    # USE_NCCL:= 1.

    #构建测试、除了32和64位之外、还支持16位浮点。
    # TEST_FP16:= 1.

    #取消注释以禁用 IO 依赖项和相应的数据层
    # USE_OpenCV:= 0
    # USE_LEVELDB:= 0
    # USE_LMDB:= 0

    #如果您使用 OpenCV 3、请取消注释
    # OpenCV_version:= 3.

    #要自定义您选择的编译器、请取消注释并设置以下内容。
    # N.B. Linux 的默认值为 g++,OSX 的默认值为 clang++
    # custom_CXX:= g++

    # CUDA 目录包含我们需要的 bin/和 lib/目录。
    CUDA_DIR:=/usr/local/cuda
    #在 Ubuntu 14.04上、如果通过安装 CUDA 工具
    #"sudo apt-get install NVIDIA-CUDA-toolkit"、然后使用此选项:
    # CUDA_DIR:=/usr

    # CUDA 体系结构设置:与所有这些体系结构一起进行。
    CUDA_ARCH:=-gencode arch=compute_50、code=sm_50 \
    -gencode arch=compute_52、code=sm_52 \
    -gencode arch=compute_60、code=sm_60 \
    -gencode arch=compute_61、code=sm_61 \
    -gencode arch=compute_61、code=compute_61

    # BLAS 选项:
    # Atlas for Atlas
    用于 MKL 的# mkl
    # open for OpenBlas - default、请参阅 github.com/.../OpenBLAS
    BLAS:=打开

    #自定义(MKL/ATLAS /OpenBLAS)包含和库目录。
    BLAS_INCLUDE:=/opt/OpenBLAS/include
    BLAS_LIB:=/opt/OpenBLAS/lib

    # Homebrew 将 openblas 放在不在标准搜索路径上的目录中
    # BLAS_INCLUDE:=$(shell BREW --prefix openblas)/include
    # blas lib:=$(shell brew --prefix openblas)/lib

    #只有在编译 MATLAB 接口时才需要此选项。
    # MATLAB 目录应包含/bin 中的 mex 二进制文件。
    # MATLAB DIR:=/usr/local
    # MATLAB DIR:=/Applications/MATLAB_R2012b.app

    #注:只有在编译 python 接口时才需要此选项。
    #我们需要能够找到 Python.h 和 NumPy/arrayobject.h

    # RIO:命令输出以下内容
    # PYTHON_INCLUDE:=/usr/include/python2.7 \
    /usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include

    # Anaconda Python 分发非常流行。 包含路径:
    #验证 anaconda 位置、有时是在 root 中。
    # Rio:打开此项
    # Anaconda_home:=$(home)/anaconda
    Anaconda_home:=/opt/Caffe-Jacindo/anaconda3

    # Rio:打开此项
    PYTHON_INCLUDE:=$(Anaconda_home)/INCLUDE \
    #$(Anaconda_home)/include/python2.7 \
    #$(Anaconda_home)/lib/python2.7/site-packages/numpy/core/include \

    #取消注释以使用 Python 3 (默认为 Python 2)
    # python_libraries:= BOOST_python3 python3.5m
    # PYTHON_INCLUDE:=/usr/include/python3.5m \
    编号 /usr/lib/python3.5/dist-packages/numpy/core/include

    #我们需要能够找到 libpythonX.X.so 或.dylib。
    # Rio:关闭此项
    # PYTHON_LIB:=/usr/lib
    # Rio:打开此项
    PYTHON_LIB:=$(Anaconda_home)/lib

    # HomeBREW 将 NumPy 安装在非标准路径中(仅限 keg)
    # python_include +=$(dir $(shell python -c 'import NumPy.core;print (NumPy.core.__file__)'))/include
    # PYTHON_LIB +=$(shell brew --prefix NumPy)/lib

    #取消注释以支持 Python 中编写的层(将链接到 Python 库)
    # with _python_layer:= 1.

    #您需要的其他任何内容都可以在此处找到。

    # RIO:标记出来
    # include_DIRS:=$(PYTHON_INCLUDE)/usr/local/include /usr/include/hdf5/serial
    # library_DIRS:=$(PYTHY_LIB)/usr/local/lib /usr/lib /usr/lib/x86_64-linux-gnu/hdf5/serial

    include_DIRS:=$(PYTHON_INCLUDE)/usr/local/include
    library_DIRS:=$(PYTHY_LIB)/usr/local/lib /usr/lib

    #如果 Homebrew 安装在非标准位置(例如您的主目录),并且您将其用于一般依赖项
    # include_DIRS +=$(shell brew --prefix)/include
    # library_DIRS +=$(shell brew --prefix)/lib

    #取消注释以使用`pkg-config`指定 OpenCV 库路径。
    #(通常不需要-- OpenCV 库通常安装在上述$library_DIRS 中的一个中。)
    # Rio:打开此项
    USE_PKG_CONFIG:= 1.

    Build_DIR:=构建
    distributing_DIR:=分发

    #取消注释以进行调试。 由于 github.com/.../171、无法在 OSX 上工作
    #调试:= 1.

    #"make RunTest"将用于运行单元测试的 GPU 的 ID。
    TEST_GPUID:= 0

    #启用 Pretty Build (查看完整命令的注释)
    q ?=@

    #用于区分分支的共享对象后缀名称
    library_name_suffix:=-nv


    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rio、

    我建议通过谷歌搜索来解决该问题。 遗憾的是、我很难在查看 makefile 文件时找到有意义的见解。

    此致、
    Manisha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manisha:

    这是 TI-Jacindo-Caffe、您能帮我找到另一个能帮我找出原因吗?

    我已经将解决方案谷歌搜索了2~3周。

    仍然找不到合适的解决方案。

    请帮助。

    谢谢。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已经解决了上一个问题。

    现在、我有另一个、如下所示、请注意:我正在使用 CPU_ONLY。


    root@Ubuntu:/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17 # make RunTest
    .build_release/tools/caffe
    F0306 01:15:57.246749 34795 common.cpp:255]检查失败:错误= cudaSuccessess (38与0)未检测到可 CUDA 设备
    ***检查故障堆栈跟踪:***
    @μ A 0x7fada970b0cd google:::LogMessage::FAIL()
    @μ A 0x7fada970cf33 google::LogMessage::SendToLog()
    @μ A 0x7fada970ac28 google::LogMessage::Flush()
    @μ A 0x7fada970d999 google:::LogMessageFatal:::~LogMessageFatal ()
    @μ A 0x7fadaa23d872咖啡因::Caffe:::SetDevice()
    @μ A 0x564d82ab8523 (未知)
    @μ A 0x7fada8a97b97 __libc_start_main
    @μ A 0x564d82ab96aa (未知)
    Makefile:560:目标'RunTest'的配方失败
    make:***[RunTest] Aborted (转储内核)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Caffe-Jacinto 源自 github.com/.../caffe

    我怀疑 NVIDIA/Caffe 没有真正针对 CPU_ONLY 情况进行测试。

    你可以尝试一下吗? 克隆 github.com/.../caffe
    然后尝试执行相同的操作。 让我们知道结果是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、CPU_ONLY 模式对于培训来说会非常慢、我们不会尝试。 因此、不建议在该模式下使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://github.com/NVIDIA/caffe

    你(们)好

    第一。 NVIDIA Caffe 由 BVLC Caffe 标记。 因此、我假设它们是99%的相同值。

    2。 请理解:

         如果客户想要了解 TI Caffe-Jacindo、我们不能假设每位客户都有 Nvidia 图形卡需要培训。

         此外、大多数客户都是深度学习的新用户、更不用说 Caffe CPU 与 GPU。

         我想我们可以在一开始就在 AM5 EVA HW 上对模型进行培训、现在、我意识到我们需要在 PC 上对模型进行培训。

         您是否意味着每个 TI FAE 都需要 NVIDIA 卡来学习 AM5 Caffe 培训?

         

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您可以使用 cpu_only 模式进行训练,尽管它可能很慢。 Caffe-Jacinto 在 CPU_ONLY 模式下工作、我今天就确认了。 不要担心您从 RunTest 获得的错误-这可能是不相关的。

    2.要在 CPU_ONLY 模式下运行、您需要在 CPU_ONLY 模式下构建 Caffe-Jacinto:

    mkdir build && CD build
    cmake -dcpu_only=1。
    使-J16成为标准

    3.如果您已经有要训练的 solver.prototxt、请将模式从 GPU 更改为 CPU。 如果您尝试使用 Caffe-Jacinto-models 中的脚本进行培训、请执行以下操作:

    我们以 scripts/train_cifar10_classification.sh 为例、但这也适用于其他脚本。 假设您位于命令提示符中的 Caffe-Jacinto-models/scripts 文件夹中。   

    将显示 GPU 的行更改为空字符串。

    https://github.com/tidsp/caffe-jacinto-models/blob/caffe-0.17/scripts/train_cifar10_classification.sh#L8 

    GPU =""#"0、1、2"#Important:如果只有一个 GPU、请将其更改为"0"

    然后通过运行该脚本进行培训。

    train_cifar10_classification.sh

    由于您正在使用 CPU 模式培训、此玩具示例本身可能需要一些时间。 培训更大的数据集可能几乎是不可能的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我忘记编写、从 caffe-Jacinto-models 中提取最新的、以获得此 CPU_only 模式的小修复(如果 GPU 字符串为空、则将解算器模式设置为 CPU)。 转到您的 Caffe-Jacinto-models 文件夹并执行以下操作:

    Git 拉-重新基座
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    训练深度神经网络模型计算 量很大(运行推理不同)。 如果您希望在一周内训练网络模型、则需要 GPU。 在仅 CPU 模式下、可能需要很长时间。 如果目的只是为了挂起 Caffe-Jacinto 框架、它可能不处于仅 CPU 模式、但出于实际目的、将需要 GPU。

    Sitara 处理器目前仅支持运行推理、不支持对模型进行训练。 我强烈建议您和您的客户观看以下两个培训视频、以熟悉 Sitara 器件上提供的技术和功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:
    感谢您的帮助。

    1个问题、在 Makefile.c 中
    我是否需要设置此项?
    CPU_ONLY:= 1.


    我发出以下命令:cmake -dcpu_only=1。
    我得到了这个。

    CMake 错误:此项目中使用了以下变量、但这些变量设置为 NOTFOUND。
    请对其进行设置或确保在 CMake 文件中正确设置和测试:
    CUDA_BUBLAS_DEVICE_LIBRARY (高级)
    由目录/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/src/caffe 中的目标"Caffe"链接

    --配置不完整,出现错误!
    另请参阅/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/CMakeFiles/CMakeOutput.log。
    另请参阅/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/CMakeFiles/CMakeError.log。
    root@Ubuntu:/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17 CD CMakeFiles/
    root@Ubuntu:/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/CMakeFiles gedit CMakeError.log


    通过检查 Error.log、可以看到:

    确定 pthread_create 是否存在失败,输出如下:
    更改目录:/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/CMakeFiles/CMakeTmp

    运行构建命令:"/usr/bin/make "cmtC_55bdc/fast"
    /usr/bin/make -f CMakeFiles\CMTC_55bdc.dir/build.make CMakeFiles\CMTC_55bdc.dir/build
    make[1]:输入目录'/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/CMakeFiles/CMakeTmp
    构建 C 对象 CMakeFiles\CMTC_55bdc.dir/CheckSymbolExists.C.O
    /usr/bin/cc -o CMakeFiles\CMTC_55bdc.dir/CheckSymbolExists.C.O -c /opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/CMakeFiles/CMakeTmp/CheckSymbolExists.c
    链接 C 可执行文件 CMTC_55bdc
    /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles\CMTC_55bdc.dir/link.txt --verbos=1
    /usr/bin/cc CMakeFiles/CMTC_55bdc.dir/CheckSymbolExists.C.O -o CMTC_55bdc
    CMakeFiles/CMTC_55bdc.dir/CheckSymbolExists.c.o:在函数`main'中:
    CheckSymbolExists.c:(.text+0x1b):对`pthread_create'的引用未定义
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    CMakeFiles\CMTC_55bdc.dir/build.make:97:目标'CMTC_55bdc'的配方失败
    maked[1]:***[CMTC_55bdc]错误1
    make[1]:离开目录'/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/CMakeFiles/CMakeTmp
    Makefile:126:目标'CMTC_55bdc/fast'的配方失败
    制造:***[CMTC_55bdc/FAST]错误2.

    文件/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/CMakeFiles/CMakeTmp/CheckSymbolExists.c:
    /**//
    #include

    int main (int argc、char** argv)

    (无效) argv;
    #ifndef pthread_create
    返回((int*)(&pthread_create)[argc];
    其他
    (无效) argc;
    返回0;
    #endif


    确定 pthread 中是否存在函数 pthread_create 失败,输出如下:
    更改目录:/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/CMakeFiles/CMakeTmp

    运行构建命令:"/usr/bin/make "CMTC_147b9/FAST"
    /usr/bin/make -f CMakeFiles\CMTC_147b9.dir/build.make CMakeFiles\CMTC_147b9.dir/build
    make[1]:输入目录'/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/CMakeFiles/CMakeTmp
    构建 C 对象 CMakeFiles\CMTC_147b9.dir/CheckFunctionExists.C.O
    /usr/bin/cc -dCheck_function_exists=pthread_create -o CMakeFiles\CMTC_147b9.dir/CheckFunctionExists.C.O -c /usr/share/cmake-3.10/Modules/CheckFunctionExists.c
    链接 C 可执行文件 CMTC_147b9
    /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles\CMTC_147b9.dir/link.txt --verbos=1
    /usr/bin/cc -dCheck_function_exists=pthread_create CMakeFiles\CMTC_147b9.dir/CheckFunctionExists.c.o CMTC_147b9 -lpthreads
    /usr/bin/ld:找不到-lpthreads
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    CMakeFiles\CMTC_147b9.dir/build.make:97:目标'CMTC_147b9'的配方失败
    maked[1]:***[CMTC_147b9]错误1.
    make[1]:离开目录'/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/CMakeFiles/CMakeTmp
    Makefile:126:目标'CMTC_147b9/FAST'的配方失败
    制造:***[CMTC_147b9/FAST]错误2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能没有 GPU、但我认为您仍然需要安装大部分(如果不是全部)软件依赖项。 我在 CPU 上构建了、但已按照此处所述安装了所有依赖项、包括 CUDA: https://github.com/tidsp/caffe-jacinto/blob/caffe-0.17/INSTALL.md 

    其他人还报告说 CPU 中存在建筑物。  https://github.com/tidsp/caffe-jacinto/issues/30 

    请尝试安装 CUDA (尤其是因为您遇到与 cublas 相关的错误)。 如果仍有错误、请同时安装其他依赖项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    第一。 我仍然遇到此 cmake 错误:CUDA_CUBLOS_DEVICE_LIBRARY (高级)

    2。 我的问题:

       其中是我需要运行此 cmd 的路径: cmake -dcpu_only=1。

       我在以下路径中运行此 cmd: /Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17/buil

    3号。 我已在开头安装了 CUDA 版本10、但 CUDA 不在此文件夹中: /Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17

      我犯了什么错误?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该知道的一点是、大多数咖啡因版本对原咖啡因库有细微的变化:

    https://github.com/BVLC/caffe 

    成千上万的人(如果不是成千上万人)制造了咖啡因或其变体。 在 GitHub 上发布了大量有关构建错误等的此类问题  

    尝试使用 google  

    cmake 错误:CUDA_CUBLOS_DEVICE_LIBRARY (高级)  

    您会惊讶地看到有多少人面临并解决了这个问题。 因此、将来我建议在使用此类开源库时使用 Google 进行搜索。  

    您所面临的这个问题似乎与 cmake 有关。 使用高于或等于3.12.2的 cmake 版本似乎可以解决此问题。 如果您最近安装了 anaconda python,则可以在 anaconda bin 目录中找到这样一个 cmake 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu:

    第一。 感谢您耐心地回答我的问题、我对此深表感谢。
    2。 实际上、我已经100%的时间来完成这个、我用谷歌搜索了将近50篇文章来完成这个任务。
    3号。 昨天我已经安装了 CMAE 3.12.2、但我找不到任何工作。

    4. 您能否列出每个步骤的所有安装/构建命令?
    我花了1个月的时间来完成张流器。
    关于 Caffe-Jacindo,我已经忍受了2个月…

    谢谢。

    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很遗憾听到你所面临的困难。 我本人也面临着类似的困难,因此决定把手电筒和变速器作为下一代选择的框架。 在所有这些框架中,火电筒造成的麻烦最少。

    回到您的咖啡因问题。 您能否在终端中键入以下命令并让我知道您得到的结果:
    哪个 cmake
    cmake --version

    我已经在此处列出了安装和构建说明:
    github.com/.../INSTALL.md

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu:

    第一。 我发现我有2个版本的 Cmake。

    2。 在默认系统路径中:

        Cmake 版本3.10.2

    3号。 我有另一个编译的版本:3.12.2。   

    那么、如何将系统默认 Cmake 升级到3.12.2?

     

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu:

    我删除了3.10.2版、现在我已经安装了3.12.2。

    但是、我仍然会出现以下错误:
    发出时:sudo make RunTest
    F0312 21:48:54.515797 55772 common.cpp:255]检查失败:错误= cudaSuccessess (38与0)未检测到可 CUDA 设备

    我的问题:

    在构建 Caffe 时、此"sudo make RunTest"是否是必须执行的过程?

    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多种方法。  

    (1)您可以添加包含要在路径中使用的 cmake 的文件夹

    (2)您可以使用 alias 命令设置键入 cmake 时要执行的 cmake

    建议从同事或熟悉基于 Unix 的构建工具的朋友那里获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回滚并在3月8日阅读回复、您可以找到以下内容:

    1.您可以使用 cpu_only 模式进行训练,尽管它可能很慢。 Caffe-Jacinto 在 CPU_ONLY 模式下工作、我今天就确认了。 不要担心您从 RunTest 获得的错误-这可能是不相关的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu:

    第一。 我知道您已经这样说过:
    不要担心您从 RunTest 获得的错误-这可能是不相关的。

    但我真正的问题是:
    我可以忽略"make RunTest"步骤吗?
    我不知道这一步的目的是什么"进行运行测试"。
    如果"make test"是可以的、为什么需要使用此"make RunTest"?

    2。 我可以发出此命令、而不会出现任何问题"进行测试"
    但是、当我发布此 camand 时:make -j4。
    它会给我这些错误。

    如何解决此问题?

    BR RIO



    扫描目标 extract_features 的依赖项
    [83%]构建 CXX 对象工具/CMakeFiles/extract_feature.dir/extract_feature.cpp.o
    ./lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用::Blob::GPU_zerout (int、caffe:::Type、void const*、void*、float、 int)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    ./lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用::Blob::GPU_zerout (int、caffe:::Type、void const*、void*、float、 int)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    tools/CMakeFiles/convert_ImageSet.dir/build.make:123:目标'tools/convert_ImageSet'的配方失败
    make[2]:***[tools/convert_ImageSet]错误1.
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    tools/CMakeFiles/create_label_map.dir/build.make:123:目标'tools/create_label_map'的配方失败
    maked[2]:***[tools/create_label_map]错误1.
    CMakeFiles/Makefile2:446:目标'tools/CMakeFiles/convert_ImageSet.dir/all'的配方失败
    make[1]:***[tools/CMakeFiles/convert_ImageSet.dir/All]错误2.
    maked[1]:***正在等待未完成的作业...
    CMakeFiles/Makefile2:484:目标'tools/CMakeFiles/create_label_map.dir/all'的配方失败
    make[1]:***[tools/CMakeFiles/create_label_map.dir/all]错误2.
    [83%]链接 CXX 可执行咖啡因
    ./lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用::Blob::GPU_zerout (int、caffe:::Type、void const*、void*、float、 int)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    tools/CMakeFiles/caffe.bin.dir/build.make:123:目标'tools/caffe'的配方失败
    make[2]:***[tools/Caffe]错误1.
    CMakeFiles/Makefile2:522:目标'tools/CMakeFiles\Caffe.bin.dir/all'的配方失败
    make[1]:***[tools/cmakeFiles/Caffe.bin.dir/all]错误2.
    [83%]链接 CXX 可执行文件 extract_features
    ./lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用::Blob::GPU_zerout (int、caffe:::Type、void const*、void*、float、 int)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    tools/CMakeFiles/extract_feature.dir/build.make:123:目标'tools/extract_features '的配方失败
    maked[2]:***[tools/extract_features ]错误1.
    CMakeFiles/Makefile2:598:目标'tools/CMakeFiles/extract_feature.dir/all'的配方失败
    make[1]:***[tools/cmakeFiles/extract_feature.dir/all]错误2.
    Makefile:129:目标'all'的配方失败
    Make:***[All]错误2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文档中
    github.com/.../INSTALL.md
    它说明了要做的事情:

    4.汇编
    制造
    (相反、用户也可以执行"make -J50"以加快编译速度)

    制作 pycaffe
    (编译 python 绑定)


    您在哪里阅读了您描述的其他 make 命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu:

    请给我一些时间、因为我一直在处理另一个问题、我将在几周后回来。

    谢谢。

    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu:

    我仍然遇到"make RunTest"问题。
    但“制造 pycaffe”还可以。

    我应该忽略"RunTest"吗?
    电源 我可以(没问题)、同时致电"make all -j4"。

    BR RIO


    root@Ubuntu:/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17 # make RunTest
    [1%]构建的目标原型
    [1%]已构建目标测试
    [74%]打造的目标咖啡因
    [74%]链接 CXX 可执行文件./../../test/test.testbin
    ./../../lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用::Blob::GPU_zerout (int、caffe:::Type、void const*、void*、float、 int)'
    /../../lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /../../lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /../../lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /../../lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /../../lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    src="Caffe/test/CMakeFiles/test.testbin.dir/build.make.2645:用于目标'test/test.testbin'的配方失败
    maked[3]:***[test/test.testbin]错误1
    CMakeFiles/Makefile2:367:目标'scrc/caffe/test/CMakeFiles\test.testbin.dir/all'的配方失败
    make[2]:***[src/Caffe/test/CMakeFiles\test.testbin.dir/all]错误2.
    CMakeFiles/Makefile2:340:目标'scrc/caffe/test/CMakeFiles\RunTest.dir/rule'的配方失败
    make[1]:***[src/Caffe/test/CMakeFiles\RunTest.dir/rule]错误2.
    Makefile:242:目标'RunTest'的配方失败
    make:***[RunTest]错误2.
    根部@Ubuntu:/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17制作 pycaffe
    [1%]构建的目标原型
    [100%]制作的目标咖啡因
    [100%]构建目标咖啡因
    root@Ubuntu:/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以忽略 make RunTest 中的错误。

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu:

    因此、如果我忽略"make RunTest"、整个 Caffe 建筑就会完成。

    那么、我需要实现的下一个目标是什么?
    了解如何构建模型? 或者?
    很抱歉,我迷路了。

    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rio、

    如我所说、请忽略 RunTest 中的错误。 这与培训或测试 CNN 无关。 我的文档中没有提到过它。 想知道您为什么会反复提出它? 名称"RunTest"是否让您认为它与 CNN 测试有关? 无论如何、请忽略它。

    您能告诉我您希望实现的下一个目标是什么? 您正在尝试做什么? 只是想了解 CNN? 培训 CNN? 尝试一些已经过培训的 CNN? 还是其他东西?

    Caffe 提供了几个 CNN 示例。
    github.com/.../examples
    例如、您可以尝试 mnist 培训。

    我还编写了一些示例、并在此处记录了如何使用这些示例:
    github.com/.../caffe-jacinto-models

    此致、
    制造商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu:

    感谢您提供的信息、我将继续向您学习。

    顺便说一下、我的错。
    我重新检查 cmd“make all -J4”,它似乎给我带来了相同的错误:(。

    我认为"make RunTest"是"make all"的一部分吗?

    BR RIO

    root@Ubuntu:/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17 make all -J4
    [1%]构建的目标原型
    [82%]打造的目标咖啡因
    [83%]构建的目标 test_net
    [83%]链接 CXX 可执行文件 create_label_map
    [83%]链接 CXX 可执行文件 convert_ImageSet
    [83%]链接 CXX 可执行咖啡因
    [83%]链接 CXX 可执行文件 extract_features
    ./lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用::Blob::GPU_zerout (int、caffe:::Type、void const*、void*、float、 int)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    tools/CMakeFiles/convert_ImageSet.dir/build.make:123:目标'tools/convert_ImageSet'的配方失败
    make[2]:***[tools/convert_ImageSet]错误1.
    CMakeFiles/Makefile2:446:目标'tools/CMakeFiles/convert_ImageSet.dir/all'的配方失败
    make[1]:***[tools/CMakeFiles/convert_ImageSet.dir/All]错误2.
    maked[1]:***正在等待未完成的作业...
    ./lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用::Blob::GPU_zerout (int、caffe:::Type、void const*、void*、float、 int)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    tools/CMakeFiles/extract_feature.dir/build.make:123:目标'tools/extract_features '的配方失败
    maked[2]:***[tools/extract_features ]错误1.
    CMakeFiles/Makefile2:598:目标'tools/CMakeFiles/extract_feature.dir/all'的配方失败
    make[1]:***[tools/cmakeFiles/extract_feature.dir/all]错误2.
    ./lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用::Blob::GPU_zerout (int、caffe:::Type、void const*、void*、float、 int)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    tools/CMakeFiles/caffe.bin.dir/build.make:123:目标'tools/caffe'的配方失败
    make[2]:***[tools/Caffe]错误1.
    CMakeFiles/Makefile2:522:目标'tools/CMakeFiles\Caffe.bin.dir/all'的配方失败
    make[1]:***[tools/cmakeFiles/Caffe.bin.dir/all]错误2.
    ./lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用::Blob::GPU_zerout (int、caffe:::Type、void const*、void*、float、 int)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    /lib/libcaffe-nv.so.0.17.0:未定义对`咖啡因的引用:量化层 ::quanted_cpu(std::vecat <caffe::Blob*, std::allocator > const&、std <caffe::Blob*, std::allocator :vecist > const&)'
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    tools/CMakeFiles/create_label_map.dir/build.make:123:目标'tools/create_label_map'的配方失败
    maked[2]:***[tools/create_label_map]错误1.
    CMakeFiles/Makefile2:484:目标'tools/CMakeFiles/create_label_map.dir/all'的配方失败
    make[1]:***[tools/CMakeFiles/create_label_map.dir/all]错误2.
    Makefile:129:目标'all'的配方失败
    Make:***[All]错误2.
    root@Ubuntu:/opt/Caffe-Jacindo/caffe-jacinto-caffe-0.17
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法准确理解您的说法。 您是否遵循此处提供的说明?
    github.com/.../INSTALL.md
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu:

    我决定重新安装我的 unbundu 18。

    并为此重新执行所有操作、plz 等等。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在安装说明中添加了一些 Ubuntu 18.04说明。 如果您遇到问题、请尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu:

    谢谢。

    第一。 我100%关注您的网站: https://github.com/tidsp/caffe-jacinto/blob/caffe-0.17/INSTALL.md  

    2。 它说:

    我们可以通过一些方法来编译/安装咖啡因:

      方式1。  安装预编译的 Caffe

      方法2。  从源安装 Caffe

      方式3。 下载整个软件包: https://github.com/tidsp/caffe-jacinto/tree/caffe-0.17/examples  

             并按照以下部分=>从您的指南中准备: https://github.com/tidsp/caffe-jacinto/blob/caffe-0.17/INSTALL.md   

      那么、如果我已经完成了路径#1/#2、我是否需要继续#3?   

      我认为、如果我继续#Way3、应该可以。

    我的理解是否100%正确?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已从链接中粘贴了文本的副本。  您在哪里阅读您刚刚写的内容?

    https://github.com/tidsp/caffe-jacinto/blob/caffe-0.17/INSTALL.md

    安装

    下面是安装说明的简要摘要。 有关更多详细信息、请参阅以下附录中 Caffe 的原始说明

    Ubuntu 14.04的安装说明可概括如下(其他 Linux 版本的说明可能类似)。

    1. 先决条件
    • 建议我们使用 Linux 计算机(例如 Ubuntu 14.04或 Ubuntu 16.04)
    •  建议使用 Anaconda Python 2.7、但其他 Python 包也可以正常工作。 请安装 Anaconda2 (在下载页面中描述为 Anacoda for Python 2.7)。 如果您安装 Anaconda3、我们会看到编译问题。 如果您使用的其他封装(例如 tensorflow 或 py火炬)需要 Python 3.x、则可以始终在 Anaconda2中为其创建 conda 环境。
    • 一个或多个支持 NVIDIA CUDA 的显卡(GPU)。 GTX10xx 系列卡很好、但 GTX9xx 系列或 Titan 系列卡也很好。
    1. 准备
    • 将 Makefile.config.example 复制到 Makefile.config 中
    • 在 Makefile.config 中、取消注释显示为带 Python 层的行
    • 取消注释显示 USE_CUDNN 的行
    • 如果有多个 GPU 可用、取消注释 USE_NCCL 将帮助我们启用多 GPU 培训。
    1. 安装所有必要条件-(主要取自 http://caffe.berkeleyvision.org/install_apt.html)
    • 将目录更改为放置咖啡因源代码的文件夹。
    • sudo apt-get install libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev libopencv-dev libhdf5-serial-dev protobuf-编译器
    • sudo apt-get install --no-install-recommends libboost-all-dev
    • sudo apt-get install libgflags-dev libgoogle-glog-dev libmdb-dev
    • sudo apt-get install libturbojpeg
    • 安装 CUDNN。 (可以从 NVIDIA 网站下载 libcudnn-dev 开发人员设计包)、然后使用 dpkg -i path-to deb 进行安装
    • 如果  系统中有多个 CUDA GPU、请安装 NCCL
    • 安装所需的 python 软件包。 (这部分未经测试,可能需要改进)--对于 Anaconda Python:  
      对于$(cat python /requirements.txt)中的 req;请执行 conda install $req;done --对于系统默认 Python:  
      对于$(cat python / requirements.txt)中的 req;请执行 pip 安装$req;完成
    • 编译过程中可能会发现其他依赖项。 安装过程与上述步骤类似。
    1. 编译
    • make (相反、也可以执行"make -J50"以加快编译速度)
    • 制作 pyCaffe (编译 python 绑定)
    1. 注:
    • 如果您遇到与 libturbojpeg 相关的编译错误、请按照以下说明创建缺少的符号链接:
       https://github.com/OpenKinect/libfreenect2/issues/36 
      sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libturbojpeg.so.0.0.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libturbojpeg.so

    • 构建在 Ubuntu 18.04上可能会面临一些道路区块 -但它们是可以解决的。 具体的解决方案可能会因系统中的封装而略有不同。 以下是一些指南:  
      (1)一个问题与 anacoda 提供的 OpenCV python 软件包有关。 解决方案是删除该 OpenCV python 软件包(如果有)、然后按如下方式安装另一个软件包。
      -- conda 删除 OpenCV  
      -- conda install -c menpo opencv3  
      (2)可能存在与 protobuf 相关的符号错误。 卸载系统 probuf 库并安装 anaconda protobuf 包可以解决我们案例中的问题。  
      -- sudo aptt remove libprotobuf-dev  
      -- conda 安装 protobuf  
      (3)如果使用 CUDA 10、可能会出现以下错误。 cmake 错误:CUDA_CUBLOS_DEVICE_LIBRARY (高级)这是由于 cmake 出现问题。 使用 cmake 版本>=3.12.2可以解决此问题。 如果最近安装了 anaconda,则 anaconda bin 目录中将有最新版本的 cmake,您可以使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu:

    本声明在您的指南中:
    安装所有必要条件-(主要取自 caffe.berkeleyvision.org/install_apt.html)


    然后、在该网站中: caffe.berkeleyvision.org/install_apt.html
    它有2种方法:
    安装预编译的 Caffe
    从源安装 Caffe

    BTW、我知道这2是相同的、但我仍然同时执行这两个操作。 :)。
    只需检查它们是否是相同的结果。
    我现在可以在壳体中使用"Caffe"命令。

    即使这样、我仍然得到 Caffe 0.17来尝试编译它。

    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的说法。

    请按照我写的说明操作。 仅当您遇到问题或疑问时、请在其他地方参考。 网站上有几个内容、为了清晰起见、我提供了一些链接-这并不意味着您应该关注这些内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu:

    我已重新安装 Ubuntu 18.04
    并按照安装指南重新执行所有操作。

    现在、我在进行"sudo make test -J50"时出现此错误

    ----------

    /include/caffe/layer.hpp:在成员函数中‘虚拟浮点咖啡因:层 ::Forward (const std::vector &、const std::vector &)':
    /include/caffe/layer.hpp:551:16:‘:“Loss”不能用作功能
    如果(此->损耗(top_id)=0.F){继续;}
    ^μ A
    /include/caffe/layer.hpp:561:16:错误:‘LOSS’不能用作功能
    如果(此->损耗(top_id)=0.F){继续;}
    ^μ A
    Makefile:623:目标'.build_release/CUDA/src/caffe/test/im2col_kernel.o'的配方失败
    制造:***[.build_release/CUDA/src/caffe/test/test_im2col_kernel.o]错误1



    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要进行测试? 您是否参考了我编写的安装指南或其他链接?

    请仅执行两个 make 命令:

    制造

    制作 pycaffe

    完成此操作后、使用库 Caffe-Jacinto-models 来完成 CNN 模型的培训和测试。

    我想您现在已经拥有了完成构建所需的所有信息。 如果您仍有疑问、请寻求同事或 可以为您提供帮助的朋友的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的最新版本来自: https://github.com/BVLC/caffe

    而且,忽略 Caffe-Jacindo,一切都很好!!!