我不会在计数器溢出时触发 DMTimer5的 ADC1采样。
为此、我将 ADC 步骤配置为 HW_SYNC_Continuousand 并选择了 ext_HW_EVENT:
HWREG (SOC_CONTRAL_MODULE_REG + CTRL_MAG_EVT_CAPT /* CTRL_ADC1_EVT_CAPT*/)= 0x2U;//选择 DMTimer5
这应该将 DMTimer5的 point_pend 选为 ADC1的外部硬件事件。
但 ADC 采样不会开始。 缺少什么?
为定时器溢出创建一个硬件事件(Hwi_create)运行良好、所以我确信它正在计数。 是否需要将 point_pend 启用为输出? 如果是、如何操作?