This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-TDAX:下载 Vision SDK 2.7的链接

Guru**** 2539900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/777667/linux-processor-sdk-tdax-link-to-download-vision-sdk-2-7

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

工具/软件:Linux

大家好、

是否有人可以提供从 CDDS 下载 VISION SDK 2.7的 ME 链接?

此致、

Kirti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kirti、

    旧版本如下: cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishabh、

    我正在尝试访问您提供的链接。

    但我遇到"数据视图错误"。

    您是否知道这会有什么问题?

    此致、

    Kirti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够访问 cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rishabh、

    我认为不是
    我遇到以下错误:

    数据视图错误:
    您无权查看此数据
    要请求访问数据、请单击请求访问权限

    此致、
    Kirti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirti、

    您似乎没有访问权限。
    您应联系 TI 代表以获取访问权限。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rishabh、

    是否可以通过邮件发送安装文件或在此主题中附加?

    此致、
    Kirti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirti、

    此版本受 NDA 限制、因此没有其他方法可以获得它。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Rishabh