This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:Linux/TDA2EVM5777

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/777629/linux-tda2evm5777-linux-tda2evm5777

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件: TDA2

工具/软件:Linux

您好!

我找不到 适用于 TDA2EVM5777评估板的 pinmux 文件。 可以帮帮我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该使用 pinmux 工具: https://dev.ti.com/pinmux/

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helllo、

    我需要一个针对相应 EVM 模块的*。pinmux 文件(例如、" TDA2EVM5777.pinmux")。

    此致、Maxim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有 TDA2 EVM 的示例文件。 您可以从工具中选择多路复用模式值并生成文件。
    您可以将类似器件的文件用作参考: bitbucket.itg.ti.com/.../board_files

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真遗憾。
    P.S. 开发人员、这使得 EVM 实际上没有使用 PinMux 实用程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、Vision SDK 不使用此工具。
    每个驱动器在使用各自的外设之前进行引脚复用。

    此致、
    Rishabh