This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3359:如何在 EtherCAT 从站上更改或添加 PDO

Guru**** 2779495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/776331/rtos-am3359-how-to-change-or-add-pdo-on-ethercat-slave

器件型号:AM3359

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我看到了名为 PRU-ICSS EtherCAT 从站故障排除指南的文件。  我 有一些问题:

更改 或添加 PDO 的方法有多少?

为什么第二种方法不使用 xml 文件?

第二种方法如何配置 ESC 的寄存器?

在哪里 可以找到第一种方法的详细信息? 当然、我 浏览了 Beckhoff 的页面、 但没有找到详细信息。

最后、我想使用第一种方法来实现 CIA402器件。第一种方法需要使用 SSC、但文件 PRU ICSS EtherCAT 从站用户指南中说选项#2 `__不适用于 CiA402应用程序。 我不知道 CIA402是否可以使用第一种方法。

请原谅我的可怕的伊格里什!!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正如您提到 的、PRU-ICSS EtherCAT 从站故障排除指南 显示了向 EtherCAT 从站堆栈添加/修改 PDO 元素的两种可能方法。

     对于方法1、您可以查看 ET9300 第12章和第13章 、了解如何使用 SSC 工具。

    方法2、手动修改堆栈文件以添加 PDO。 也许还有另一种使用 XML 实现它的方法、不确定。

    关于您的最后一条评论、PRU-ICSS EtherCAT 从站用户指南 建议使用对 Beckhoff 堆栈(选项1)的手动补丁来创建 PRU-ICSS 完整 EtherCAT 从站示例。 只需澄清一下、此修补程序用于启用完整的 EtherCAT 从站演示。 这与添加/修改 Tx_PDO/Rx_PDO 不同(您的第一个问题)。

    工作流程的一个选项是、首先手动修补演示(选项1)、然后您可以探索如何使用 SSC 工具修改 PDO。

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你