This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:AM3359 ICE EMAC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/776523/linux-am3359-am3359-ice-emac

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

您好!

我对 AM3359的板载 EMAC 有疑问。 如果我不是错、根据数据表、该 MCU应有2个 EMAC 端口、支持10M、100M 和1G 以太网连接。 我知道 ICE 2.1 EVM 板上提供的两个 MAC 可通过 PRU-ICSS 进行访问。 我的问题是、如果使用了定制板(而不是 ICE EVM 板)、通常是否有使用额外2个 EMAC 的硬件功能?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否、在 AM335x 器件上、引脚多路复用最多允许2个 CPSW EMAC 和1个 PRU-ICSS EMAC。 您可以使用 Pinmux 工具进行检查: www.ti.com/.../PINMUXTOOL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    看来、无论我如何尝试使用 MII/RMII/RGMII EMAC 和 MII_PRUSS、在不发生引脚冲突的情况下、最多可选择3个。  

    非常感谢。