This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:如何创建 IPK 包

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/774997/linux-processor-sdk-am335x-how-to-create-ipk-package

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我想为 tnftpd 创建 IPK 软件包。  

据我所知、我可以向 Arago 项目添加图层和方法来构建 ipks。

我们还有其他简单的方法来实现这一点吗? 或在目标 EVM 板中创建。

提前感谢。

此致。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    使用 OE 构建系统创建 IPK 文件非常容易。 您只需将 tnftpd_20130325.bb 配方复制到 /sources/meta-openembedded/meta-networking/recipes-support/tnftp tnftpd-autotools.patch /sources/meta-openembedded/meta-networking/recipes-support/tnftp/tnftpd 目录、然后运行 machine=am335x-evm bitbake tnftpd -c DO _package_write_ipk 命令。

    或者、您也可以通过使用下面填充的内容创建控制和数据目录来手动构建这三个目录中的 IPK。

    /控制
    封装:tnftpd
    版本:20130325-r0
    说明:增强型 NetBSD FTP 服务器
     tnftpd (以前称为 lukemftpd)是 NetBSD FTP 服务器的端口
     其他系统。 与传统 BSD 相比、它提供了许多增强功能
     FTP 服务器、包括命令行编辑、FTP 的命令行提取
     和 HTTP URL (包括通过代理)、FTP URL 的命令行上载、
     上下文相关的单词完成、动态进度条、IPv6支持、
     修改时间保留、本地和远程文件寻呼、被动
     模式支持(可回退至活动模式)、SOCKS 支持、TIS FWTK
     Gate-FTP 服务器支持和传输速率限制。
    部分:净额
    优先级:可选
    维护人员:OE 内核开发人员
    许可证:BSD-4-Clause
    架构:armv7ahf-neon
    OE:tnftpd
    取决于:libc6 (>=2.25), update-options-opkg
    资料来源:tnftpd_20130325.bb

    /postinst
    !/bin/sh
       更新替代方法--install /usr/bin/ftpd ftpd /usr/libexec/tnftpd 100

    /prerm
    !/bin/sh
       更新替代方法--install /usr/bin/ftpd ftpd /usr/libexec/tnftpd 100

    使用 tnftpd 二进制文件创建数据目录。
    /usr/libexec/tnftpd

    使用 opkg-build 命令创建 IPK。

    用法:./opkg-build [-c][-C][-Z 压缩机][-o][-o 所有者][-g 组] [ ]

    如果您的计算机中没有构建操作系统、您可以在中找到一个 /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/opkg-utils-native /image/ /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/opkg-utils-native /recipe-sysroot-native/usr/bin 目录。

    要在目标 EVM 板中创建 IPK、您需要从安装 opkg-utils/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/opkg-utils /deploy-ipks/armv7ahf-neon 在 EVM 中、本机编译  tnftpd 并使用上述相同的填充内容创建相同的控制和数据目录、并使用相同的 opkg-build 命令创建 IPK。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Kemal。