This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:AM6526可用性

Guru**** 2553500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/776399/am6526-am6526-availability

器件型号:AM6526

大家好、我一直在搜索具有 USB 3.0的 ARM 处理器、找到了 AM6x 系列处理器。 我正在计划一项设计、其中必须将1千兆位以太网数据存储到可移动存储器中、例如 USB 3.0拇指驱动器或 CFAST 2.0 Compact Flash 卡。 我发现 AM6526 ARM 处理器具有两个 ARM 内核和 USB 3.1。 有人能告诉我何时可以使用 AM6526器件吗?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe306、
    感谢您考虑我们的产品。 您可以使用 现已推出的超集 www.ti.com/.../samplebuy 立即开始开发。 它提供 EVM 和软件。 处理器通常会提供超集、直到我们将该系列发布到生产阶段、即所有单个口味都可用。 如果您愿意、我可以让我们的现场团队与您进行离线联系、以讨论有关计划的更多详细信息。 我也是在离线的情况下与您联系的。