This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E02:Sysboot 引脚

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/774336/am5k2e02-sysboot-pins

器件型号:AM5K2E02

您好!

我们将使用 AM5K2E02 SOC 测试定制 PCB。

我们观察到、启动时、DEVSTAT 寄存器包含的 SYSBOOT 引脚值与预期的不同。 目标0始终正确注册为0。 但是、某些预期的1寄存器不正确地设置为0。 系统操作似乎遵循 DEVSTAT 指示的值。 例如、我们将 SYSBOOT[9]连接到1.8V、但在 DEVSTAT[10]中始终将其锁存为0。

所有 SYSBOOT 引脚都经过跟踪、具有一个用于补充 IPD 的100K 下拉电阻器或一个用于抵抗 IPD 的1K 上拉电阻器。 我们还有一个47pF 接地、用于抗噪。

我们已验证电源序列是否正确。

我们观察到、在复位期间 SYSBOOT 引脚值是稳定的。

SYSBOOT 被错误锁存的原因是否已知?

我们的设计是否有任何其他方面会导致这种行为?

谢谢、

Jasvinder  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jasvinder、

    数据手册建议使用一个20K 电阻器来补充一个到同一值的内部拉电阻器。  此外、计时分析假设电容最小。  不建议使用47pF 电容器、也不包含与这些引脚用于引导模式锁存相关的时序。  您能否在将100K 电阻器更改为20K 电阻器并移除电容器的情况下进行测试?  这将从观察到的行为中消除这些变化。

    您是否每次都看到相同的 DEVSTAT 值被锁存、或者它是否会发生变化?  是否所有电路板的行为都相同?  您测试了多少块电路板?  请提供预期的引导配置引脚搭接和锁存的值。  加电启动时的行为是否与仿真器复位时的行为相同?

    这些引脚是仅用于引导配置还是在运行时路由出去用于其他用途?  如果是、当器件重新进入复位状态时、如何释放它们以实现引导锁存?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的回答。

    DEVSTAT 值有时会发生变化、电路板的运行方式也会有所不同。 我们能够确定这是由于处理器和电阻器之间的连接问题、我们现在已经解决了这个问题。 启动锁存现在稳定且符合预期。

    这些引脚仅用于引导配置、因此无需释放。 再次感谢您的回答。

    Jasvinder