This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:修整 TMDSIDK437X 参考设计

Guru**** 2553510 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377, TMDSIDK437X, PROFIBUS, AMIC110, AMIC120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/774732/tmdsidk437x-trimming-down-tmdsidk437x-reference-design

器件型号:TMDSIDK437X
主题中讨论的其他器件:AM4377PROFIBUSAMIC110AMIC120

尊敬的所有人:

我想修整 TMDSIDK437X 的参考设计、并将其与 AM4377搭配使用。请注意、问题听起来可能很小、但我在这里入门是不方便的:)无论如何、我想知道以下哪些部件可能会被移除?

1) 1)是否需要热复位开关?

2) 2)四路电压监控器(我想按照应用手册 slvuab1a 中的建议使用电源)是否需要/必需?

3) 3)为什么 VDD_CORE 和 VDD_MPU 有两个单独的电源? 我能否仅使用应用手册 slvuab1a 中建议的电压? 换言之... 使用两个电源一定有优势、但我无法想象它。

4) DDR 存储器:据我了解、Profinet 需要 DDR。 可以在不使用 DDR 的情况下运行 EtherCAT。 我假设 Profibus 也在没有 DDR 的情况下运行?

5) NOR 存储器:我想没有办法将程序存储在 NOR 存储器中、尤其是在使用 EtherCAT / Profinet / Profibus 时? 是否有办法确定给定程序的存储器要求?

6) 6) ID 存储器的用途是什么?

7) 7)使用 USB JTAG 而不是 JTAG POD 有什么优势、除了在后一种情况下我需要 POD?

非常感谢、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.不
    不需要。对于 AM437x 的分立式电源解决方案、不需要它。
    如果您需要以更高的速度运行 ARM 内核、则需要单独的 VDD_MPU 电压。 在1.1V 时、它将在高达600MHz 的 OPP100中运行。
    有一份应用报告: www.ti.com/.../tidue46.pdf
    5.是的,引导加载程序和应用程序需要外部存储。 评估存储器要求的最佳方法是在 IDK EVM 上运行示例。
    6.这是特定于 TI 的,由软件用来检测 EVM 板。 最终产品中不需要。
    7.否
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确认:
    3:Profibus、Profinet、EtherCAT 均可在600MHz 下运行(应该是这样的、因为 amic110以300 MHz 的频率运行、并且也支持这些)... 只是想确保
    4:Profibus 不需要 DDR?!

    非常感谢您回答所有这些问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、只是想确认一下。 是否要在 AMIC110无 DDR 或 AM437x 中运行 Profibus、Profinet、EtherCAT?

    已 准备就绪。 您可以   在 AMIC110 (AM335x 的较小版本)和 AMIC120 (AM437x 的较小版本)中运行 EtherCAT 从站无 DDR。

    无 DDR 的 EtherCAT 从站应用用户指南

    下载 PRU-ICSS EtherCAT 从站

    Profibus 从属设备和 Profinet IRT 比 EtherCAT 大得多。 如果没有一些优化、就不确定是否可以使用无 DDR。 即使进行了优化并将 NOR 闪存用作额外的存储器、它也  可能具有挑战性。   

    为了了解数据和程序大小、您可以使用 ARM objdump 工具(例如:objdump–h app.out)。 您的程序大小将被报告为.text。 剩余的数据大小(例如 :.bss、.stack、.rodata、.data、.vectors、 等)。

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您对此进行了澄清、同时也感谢 Biser 首次启动。