请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5748 您好!
对于 AM5748上的 DMA 传输和 MPU-EMIF 直接访问之间的关系、我们有一些问题。
有两个 DMA 模块:系统 DMA 和增强 DMA、因此您能否针对每个 DMA 确认以下问题?
在 DMA 将数据传输到 DRAM 时、A15是否能够直接访问 DRAM (MPU -> EMIF -> SDRAM)?
换句话说、A15是否能够中断另一个模块的 DMA 访问事务?
在上述情况下、DMA 是否能够挂起处理事务并释放总线(通道)资源?
如果问题2的答案是肯定的、您能告诉我们总线资源何时被释放吗?
例如、我们需要知道的是、时序是块传输结束、突发传输结束等。
此致、
Nomo