请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2 工具/软件:Linux
我正在获取基于 TDA2x 的自定义硬件,因此在这方面,我正在寻找“用于验证 Linux BSP 的测试用例和测试代码” (引导加载程序、驱动程序等)。
您能不能告诉我我是否可以获得 TDA2x EVM 的 BSP 测试用例和测试代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux