器件型号:DRA74
工具/软件:Linux
您好!
与链接描述之前一样、我想在 J6 EVM 中配置 CDC/RNDIS 小工具、您能指导我进行配置吗?
此致、
Fredy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:DRA74
工具/软件:Linux
您好!
与链接描述之前一样、我想在 J6 EVM 中配置 CDC/RNDIS 小工具、您能指导我进行配置吗?
此致、
Fredy
您好、Fredy、
您能告诉我们您在本活动中所参考的 PSDKLA 版本吗?
您还能告诉我们上面使用的是哪个 USB 实例吗? 请注意 、在 dt 文件中、使用默认内核、USB3端口(USB1:USB@48890000)配置为 OTG、而 USB2端口(USB2:USB@488d0000)配置为主机。 因此、我们需要使用 USB3端口进行测试(除非您修改 dt 文件)。
请注意、在提供的最新版本 targetfs 中、RNDIS 小工具已经存在、并且构建为/lib/module/drivers/usb/gadget 中的模块
由于默认模式 OTG 模式、要切换到器件模式、必须至少加载一个小工具。
因此建议您尝试调用:modprobe g_ether
之后、您可以通过调用:lsmod 来检查模块是否正确加载
要检查模式是否已切换到设备、请致电 :Cat /sys/kernel/debug/48890000.usb/mode
使用上述命令、您必须加载小工具、 并且必须创建名为 usb0的以太网设备。 现在、您可以为设备分配 IP 地址、并根据需要启动设备。
-Praveen
大家好、Praveen
日志如下所示:
root@dra7xx-EVM:~ modprobe g_ether [58.807048]使用随机主机 以太网地址[58.811525] usb0:主机 MAC fa:06:60:12:B1:83 [58.842167] usb0:Mac ca: 46:05:85a:85a :85a:使用随机以太网地址[58.809a]获取主机以太网地址[58.85a:58.805a:85a:85a:5a:5a:58690] 2008 xhci-hcd.1.auto: @~纪念日[58.883278] g_ether 小工具:g_ether ready [58.888B482] dwc3 48890000.usb: xhci-hcd.1.auto: xhci-hcd.1.auto: OTG:小工具注册[58.898646] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:link is not ready [58.905792] xhci-hci gci gb gr a gr a gr a gr a gr a r a r a r a r a r a r a r a r a r x 383r a r a r e r e r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r u r u r a r a r a r u r a r a r u HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010 [58.932620] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 510、io mem 0x48890000 [58.943664] hub 3-0:1.0:找到 USB hub [58.947489] hub 3-0:1.0:检测到1个端口[58.943664] hcub 3-0:10058] tr 5789[58.94158] hcr xhci-hcd.1.auto: tr 586x 5p995r [58] hcr [58.951858] tr 1]r tr t5cr 586x 586x 586x 5p995r 1]r 无法使用 f_probe [58.973295] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号4 [58.981304] USB USB4:我们不知道此主机的 LPM 算法、禁用 LPM。 [58.992072] HUB 4-0:1.0:找到 USB 集线器 [58.995989]集线器4-0:1.0:检测到1个端口 [59.000407] TVP5158 1-0058:无法访问 f_probe [ 59.007270] TVP5158 1-0058:无法访问 f_probe root@~ dra7xx-EVM:cat#/sys/kernel/debug/48890000.usb/mode host
日志显示 USB 模式是主机、您能指导我解决这个问题吗?
BR、Fredy