This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:TDA2E

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/804101/tda2e-tda2e

器件型号:TDA2E
我目前正在使用 DSP TDA2EGAHQABCQ1处理 ECU、并且遇到与引脚 A20 (mcasp2_fsr)和 E15 (mcasp2_aclkr)上的信号相关的问题。 两者均用作 vidout d8和 vidout d9 (muxmode6)
信号上的电流正在切换。 在不工作的 ECU 上、两个信号都为低电平
我从 PCB 上移除了 DSP、验证了 PCB 上的连续性-未发现问题。  
我在 PCB 上安装了全新的 DSP、但仍然存在相同的问题。
我能够与 ECU 通信、我可以在输入信号到达 DSP 之前测量它们-一切都很好。 电源也很好。 所有时钟都在规格范围内。 ECU 刷新成功。
您能不能建议 DSP 如何生成引脚 E15和 A20上的信号? 哪个其他信号必须损坏或不可用以导致 E15或/和 A20不输出任何信号。
您是否有可共享的 DFMEA?
提前感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的显示设置是什么? 您是否使用 DSS 的8/16或24位输出来实现 vid 输出?

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyali、  

    感谢您的回答。 我需要与 SW 团队确认、并将返回给您。

    此致、Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyali、

    输出为8位 YUV422。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    您是否能够尝试以下实验?

    1.从坏 ECU 取样并将其放入正常工作的 ECU 中、以查看问题是否与样片有关?

    此外、为了在软件方面确保、您是否还可以检查焊盘 C3的多路复用模式: vin2a_D14、以确保 Vout 信号也不会在那里路由。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    我们一段时间没有收到您的回复。 我假设您能够继续。 如果您确实需要更多帮助并发现此线程因不活动而锁定、请创建一个引用此线程的新线程。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyali、

    很抱歉耽误了回复、但我上周出差、今天刚回到办公室。

    我将要求 SW 团队检查引脚 C3的多路复用模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyali、

    在那里得到了确认  
    焊盘 C3的多路复用器模式: vin2a_D14

    要将旧的 DSP 放置在已知良好的 PCB 上、需要对其重新进行配重、我可以与外部公司一起进行此操作、并且需要一些时间。

    问题不应遵循 DSP、因为已在返回的 ECU 上安装了全新的器件、并且仍然存在相同的故障模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    下一步是查看这些信号在电路板上连接到了什么、并了解 Vout 信号的接收器是否具有正确的模式/上拉或下拉以不将 Vout 线保持在低电平。

    我将向我们的硬件团队提出这个问题、以帮助您进一步进行调试。 我认为软件中没有太多可能导致这种行为。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、

    我可能缺少一些东西… 但是、如果您处于8b YUV 模式、则不仅应该使用 Vout2_d[7:0]?

    您能告诉我映射到 VOUT2_d[9:0]的所有信号的 MUXMODE 寄存器设置吗?  您能否仔细检查通过和失败的情形?

    您能否提供方框图或原理图的片段、以展示 VOUT 接口的连接方式?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    VID 输出信号在切换、但除外  

    mcasp2 aclkr - vid out d8

    mcasp2 fsr - vid out D9

    我尝试找出 DSP 在内部使用哪些信号来输出上面列出的信号。  

    VID 输出使用

    McASP1 aclkr - vid 输出 D0

    McASP1 fsr - vid out D1

    McASP1 axr2至7 - vid out D2至 D7

    mcasp2 aclkr - vid out d8

    mcasp2 fsr - vid out D9

    VID 输出信号连接到串行器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在系统初始化和测试运行后、您能告诉我每个寄存器中包含的32b 值吗?

    CTRL_CORE_PAD_McASP1_ACLKR 应为 VOUT2_D0
    CTRL_CORE_PAD_McASP1_FSR 应为 VOUT2_D1
    CTRL_CORE_PAD_McASP1_AXR2 应为 VOUT2_D2
    CTRL_CORE_PAD_MCASP2_ACLKR 应为 VOUT2_D8
    CTRL_CORE_PAD_MCASP2_FSR 应为 VOUT2_D9

    谢谢、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我把 ECU 传给 了 SW Arch、但他在病假时不在办公室。 所以他告诉我,当他回到那里时,他会去那里。

    我将在收到时提供所需的信息。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    您是否能够从软件架构中获取详细信息?

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我刚刚听到了软件架构师的反馈。

    上一条消息中提到的所有寄存器的值为0x6

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、您好!

    如果您处于8位 YUV 模式、为什么要切换位8和位9 (10-b I/f 的高两位)?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    如原始问题中所述、我有一个已知良好的 ECU、其中存在这些信号。  

    在出现故障时、两者均缺失。 我用全新的器件替换了 DSP、ECU 仍然不输出这两条线路。

    如果我在 DSP 输出后打开这两条线路中的任何一条、我将失去 ECU 的功能、可以重现故障。

    我怀疑 PCB 上有一些内部开路、但想了解 DSP 输出 D8和 D9需要哪些其他信号

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、您好!

    您能告诉我以下引脚控制寄存器的完整32-b 十六进制值吗:

    注册名称 寄存器地址 REG 数据?
    CTRL_CORE_PAD_McASP1_ACLKR 0x4A0036AC  
    CTRL_CORE_PAD_McASP1_FSR 0x4A0036B0  
    CTRL_CORE_PAD_McASP1_AXR2 0x4A0036BC  
    CTRL_CORE_PAD_McASP1_AXR3 0x4A0036C0  
    CTRL_CORE_PAD_McASP1_AXR4 0x4A0036C4  
    CTRL_CORE_PAD_McASP1_AXR5 0x4A0036C8  
    CTRL_CORE_PAD_McASP1_AXR6 0x4A0036CC  
    CTRL_CORE_PAD_McASP1_AXR7 0x4A0036D0  
    CTRL_CORE_PAD_MCASP2_ACLKR 0x4A0036FC  
    CTRL_CORE_PAD_MCASP2_FSR 0x4A003700  

    您能否同时检查工作中和不工作中的 ECU?

    谢谢、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan