工具/软件:TI-RTOS
您好!
我想使用 EVE 来处理4个720p 摄像头 HDR。 投资后、发现当我使用一个 EVE 处理2个720p HDR 时、EVE 的百分比约为90%。 我认为这一前夕应该更加强大。 我使用非 bam 框架。 bam 框架或非 bam 框架是否有如此大的影响? 如果有任何正式的绩效数据?
非常感谢!
此致、
杨德里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我想使用 EVE 来处理4个720p 摄像头 HDR。 投资后、发现当我使用一个 EVE 处理2个720p HDR 时、EVE 的百分比约为90%。 我认为这一前夕应该更加强大。 我使用非 bam 框架。 bam 框架或非 bam 框架是否有如此大的影响? 如果有任何正式的绩效数据?
非常感谢!
此致、
杨德里克
您好、安州、
非常感谢!
我在 APPS/APPS_NONBAM/TEST/COMMON 中发现、存储器定义如下所示、
。
IMEMLA:origin = 0x40050000 length = 0x4000
(笑声)
如果可以将大小增加到0x8000?。 对于块大小、我将其设置为128x48=6k。 如果我将其增加到128x64=8k、系统将被阻止。 但存储器大小为0x4000、16k。 在 EVE 应用文档中、最大块大小为32KB。 如何将块大小设置为更大的块大小、例如8k 或16k?
谢谢!
BRS
杨德里克