工具/软件:Linux
您好!
我想使用 OV2775传感器在4个子帧中捕获完整图像、以便我可以逐个处理编码器的这些子帧。 有人能建议我如何做到这一点吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我想使用 OV2775传感器在4个子帧中捕获完整图像、以便我可以逐个处理编码器的这些子帧。 有人能建议我如何做到这一点吗?
您好、Brijesh、
您好、Brijesh、
现在、我知道无法从具有现有管道的 ISS 捕获驱动程序中获取切片。 因此、现在我希望使用计时器中断在系统缓冲区中捕获特定数量的线路时通知主应用、我们已分配给驱动器、而无需对缓冲区进行去排队、并且在收到通知时、 我将只读取这些行数、并将发送到另一个链接进行处理。 但我无法知道驱动程序在哪个文件中写入系统缓冲区以及它是如何计数捕获的行数的、从而在帧结束时通知应用程序。 我正在使用 TIDA-01130 (ov2775+UB953 )摄像头系统。 您能不能指导我查看哪些文件。
此致、
Vishal
您好、Brijesh、
现在、我可以将片从 ISS Capture 链接发送到 ISSM2MISP 链接、但现在我收到声明、原因是
GT_ASSERT (VpsIssCoreTrace、(false =
VpsHal_issh3aIsAewbBusy (
hIspObj->halHandles[
VPS_ISS_ISP_MODULE_H3A]))
现在要处理的每个切片的宽度和高度分别为1920和270。 我已使用与 每个切片大小相关的 ISS Capture 链接的输出通道信息为每个切片配置了 ISSM2M 驱动程序。 您能告诉我为什么会收到此断言吗?