This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GUI 支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/805893/linux-am5728-gui-support

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

是否有方法在 AM5728上运行图形化 gnfnadio 配套应用程序? 我已根据此主题 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/693288/2555021#2555021构建了 x11分支、但它禁用 Wayland、因此没有桌面。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../2404869

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、该线程以"我们在处理器 SDK 中不支持 X11结尾。 我们不会再回答有关此主题的问题。 谢谢!"。 那么、您是否告诉我没有支持运行 SDK 的 gnfnadio-Companion?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    请将 meta-SDR 层添加到 OE 构建系统中、构建 gnfnadio 应用并检查其是否正常工作。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看添加该层、看看它是否对我们有效。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    很遗憾、我无法成功地将 x11框架集成到 SDK 中。 我们的解决方案是基于 BeagleBoard x-15构建 Debian 版本、该版本为我们提供了 GUI 界面所需的功能。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享该解决方案。