This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TMDSEVM6678LE 和 XDS560v2仿真器问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/804819/tms320c6678-tmdsevm6678le-and-xds560v2-emulator-problem

器件型号:TMS320C6678

你(们)好

TMDSEVM6678LE 上的夹层 XDS560v2存在硬件问题。

XDS560v2上的状态 LED 在上电后不闪烁(无任何闪烁活动)。 无法连接到计算机。

Blackhawk 检测实用程序显示0个成立的器件。

主板可与嵌入式 XDS100仿真器配合使用。

我们还有第二个相同的评估板、并检查了上面的 XDS560v2。 夹层卡也无法正常工作。

我们无法在 E2E 上找到有关此问题的任何解决方案。

我们已联系当地销售代表。 他们让我们在 e2e.ti.com/support/tools/上发布此问题、并确保这是技术问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有外部 JTAG 仿真器? 您能否卸下夹层卡并连接外部仿真器?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan。

    遗憾的是、我们没有外部 JTAG 仿真器。 但我们有另一个具有另一个 XDS560v2的评估板。

    我们担心主板中可能存在问题。 因为 XDS560可能由于主板问题而损坏(即 XDS560的输入直流电源错误等)。 因此,我们不想将工作正常的 XDS560放在主板上进行测试。

    此致、
    Dmitriy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitriy、

    是的、这是可能的。 但是、验证这一点的唯一方法是在电源平面(电阻器、电容器等)的某个位置连接示波器、并检查信号电平。
    您可以在此处找到 TMDSEVM6678L 电路原理图: www2.advantech.com/.../6678le_download3.aspx

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我们根据原理图检查了主板的电源。 所有电源都好。 我们还检查了主板上的另一个 XDS560v2。 另一个 XDS560v2工作正常。

    我们能否以任何方式手动检查我们的 XDS560v2? 也许 XDS560v2上的某个测试点是 Linux 引导日志的输出、还是类似的输出?

    此致、
    Dmitriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitriy、

    我在 TMDSEVM6678LE 上没有夹层卡的原理图。 我已通知设计团队进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitriy、

    您表示您有2 个 TMDSEVM6678LE 电路板、它们带有 夹层 XDS560v2 、两者都无法通过 CCS 连接到。  这些是新购买还是以前成功使用过?  TMDSEVM6678LE EVM 还包含一个性能较低的集成 XDS100仿真器。  您是否能够使用此板载仿真器连接 DSP?  您需要卸下 夹层 XDS560v2才能执行此测试。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们已经有一 个 TMDSEVM6678LE 电路板。 我们决定购买另一个相同的电路板。 我们首款采用 XDS560v2的 TMDSEVM6678LE 可正常工作。 我们可以通过 CCS 连接到进行调试。

    我们最近购买了第二块 TMDSEVM6678LE 电路板。 新型 TMDSEVM6678LE 仅适用于嵌入式 XDS100、我们可以通过 CCS 进行调试。 新电路板上的 XDS560v2无法正常工作(没有任何 LED 闪烁活动、无法通过 USB 连接)。

    我们将新的 XDS560v2夹层卡放入我们的第一块 TMDSEVM6678LE 电路板进行测试。 新的 XDS560v2也无法正常工作。 新的 XDS560v2出现问题。

    XDS100的调试速度非常慢、但我们尝试通过它进行调试。

    此致、
    Dmitriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitriy、

    XDS560V2夹层仿真器从闪存运行 Linux 文件系统。  这可能会不时损坏。  可能会发生2种书面故障情况。  以下链接中的文档介绍了恢复 XDS560V2夹层仿真器的方法:  

    http://processors.wiki.ti.com/images/d/df/Emulator_safemode.pdf。

    以下是我们与遇到类似困难的客户合作的相关 E2E 主题:  

    http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/180264/665238.aspx#665238。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitriy、

    您是否尝试在 XDS560v2仿真器中重新加载闪存映像?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom。

    我们的 XDS560v2未处于"安全模式"。 LED D4、D5和 D6不同时闪烁。

    我们尝试根据您的链接 http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/180264/665238.aspx#665238中的注释"XDS560v2 Emulator failing to connect properly and it not in safe mode"修复闪存映像

    我们已完成以下步骤:

    1. 为包含 XDS560V2夹层仿真器的 EVM 加电大约10秒、然后将其重新关闭大约5秒。 重复此‘S10次,强制仿真器进入“安全”模式。
    2. 为包含 XDS560V2夹层仿真器的 EVM 加电
    3. ‘通过 USB 电缆将 XDS560V2 Mezzanine 仿真器连接到 PC,打开“BH560v2 Config Utility”。
    4. 该实用程序将在安全模式下报告仿真器...

    (笑声) 什么也不会发生。

    我们重复上述10、15、20次步骤。 XDS560v2未强制进入安全模式、在 Bh560v2Config 实用程序中不可见。 Bh560v2Config 输出日志的末尾:

    (笑声)


    LAN:过滤设备...
    LAN:找到0个设备。


    CMD:DTC_conf 获取 bh560v2u 0
    USB:找到0个器件。

    总计:找到0个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitriy、

    描述的过程是强制 XDS560V2仿真器返回到安全模式。  您是否说过您已经尝试过多次短时间上电周期、但无法使其进入安全模式?  这样就无法在仿真器中重新加载运行时软件。  因此、故障必须比损坏的闪存文件系统更基本。  您需要使用购买时使用的销售渠道来申请 RMA。  您需要参考此 E2E、以验证您是否已用尽调试和恢复设备的选项。

    Tom