请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 您好!
请告诉我 MDIO_CLK 的时钟源。
虽然下面对 TRM 进行了说明、但我不知道该说明中"clk frequency (时钟频率)"表示的时钟位置。
表15-253. MDIO_CTRL 寄存器字段说明
15-0 CLKDIV
时钟分频器。
该域指定 CLK 和 MDIO_CLK 频率之间的分频比。
当 clkdiv 设置为0时、MDIO_CLK 被禁用。
MDIO_CLK 频率= clk 频率/(clkdiv+1)。
此致、
新义郎