工具/软件:Linux
构建 AM5728定制板。 我可以看到它达到 board_EARLY_INIT 只是正常的、因此我知道 MLO 目前正在加载和执行。
为了帮助启动、 我想启用早期调试消息。
当我尝试启用这些功能时、我看到电路板在 board_earne_init 之前卡住:
CONFIG_DEBUT_UART=y CONFIG_DEBUG_UART_BASE=0x48020000 CONFIG_DEBUG_UART_CLOC=48000000 CONFIG_DEBUT_UART_SHIFT=2
CONFIG_DEBUT_UART_NS16550=y
从上面开始、我尝试启用 CONFIG_DEBUG_UART_OMAP (也禁用了 CONFIG_DEBUT_UART_NS16550)、但我收到编译时间错误。
是否有人可以检查我的设置? 我使用的是随 U-Boot 版本2018.01提供的 TI Linux SDK 4.02。