请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6652 主题中讨论的其他器件: LM10011、 LM10010
根据数据表、TMS320C6652CZH6可以通过采用 LM1001 (SmartReflex 技术)来降低功耗
如果 我们 有足够的电源和散热系统、可以移除 LM1001吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据数据表、TMS320C6652CZH6可以通过采用 LM1001 (SmartReflex 技术)来降低功耗
如果 我们 有足够的电源和散热系统、可以移除 LM1001吗?
感谢您的回复。 您的建议非常有用。
我了解 SR 合规性的 pimc 是必需的。
我找到 LM10010的方式。
我认为 LM10010和 LM10011之间的主要区别在于 用于 TMS320C6652时 IDAC_OUT 的精度。
*LM10011为±1.25%/ LM10011为2%@满量程。
TMS320C6652 SR 内核电压规格要求 SRVnom×0.95 - SRVnom× 1.05 (V)
如果 我能够满足 SR 电压规格、我可以使用 LM10010吗?