This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:有关 AM65xx i2022勘误表的更多问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/772328/am6526-few-more-questions-about-i2022-errata-of-am65xx

器件型号:AM6526

您好!

 

让我确认下一个主题的相关问题、

e2e.ti.com/.../765272 用户:10509

通常、addr/CR 和数据有不同的控制、因为布局拓扑不同。

您已在 EMIF 工具中推荐34.3ohm 驱动程序设置,并遵循 DDR4布局设计指南和高速接口布局指南,以避免 AM65xx 的勘误表 i2022。

 

但是、无论此勘误表是否存在、用户都应遵循这些指南。 因此 ,只有34.3ohm 驱动程序设置是此勘误表的权变措施,对 吧?

在 AM65x/DRA80xM DDR 电路板设计和布局指南 SPRACI2中、

在本勘误表的“CK 和 ADDR_CTRL 拓扑和路由指导”和“数据组拓扑和路由指导”中是否有任何注意或警告?

本勘误表的这些指导没有变化?

 

您是否有计划在将来修复此勘误表? 如果此勘误表已修复,则应修改布局 ?

谢谢、此致、

Hideaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好、由于勘误表 i2022、路由指南没有变化。  客户应继续遵循书面指导原则。  权变措施是数据和 addr/Ctrl 的最佳常见驱动器阻抗设置。  我们意识到这并不像能够为数据和 addr/Ctrl 设置不同的阻抗那样理想、但我们已确定解决方法足以实现正确的功能。

    勘误表 i2022计划在器件的下一修订版中修复

    此致、

    James