This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:tms320c6678

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6674, TMS320C6678, TMS320C6672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/770470/tms320c6678-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他部件:TMS320C6674TMS320C6672

您好!

有没有人能告诉我 TMS320C6672、TMS320C6674和 TMS320C6678处理器之间的区别是什么?每个处理器的确切位置是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要区别在于它们分别具有2个、4个和8个 DSP 内核。 您可以比较2.1器件特性以查看器件之间外设实例的差异。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    实际上、我想使用 TMS320C6678LE 套件实现图像处理、您能帮助我在 CCS (windows)中使用此套件实现图像处理的步骤吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 IMGLIB 专家。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javad、

    评估这些器件上的图像处理的起点是从此处下载适用于 C6678的 Processor SDK RTOS 表单:
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-C667X

    安装程序提供了开发所需的所有驱动程序和 DSP 库。 IMGLIB 包含了所有功能的示例和测试报告。 处理器 SDK RTOS 还提供图像处理演示、展示了如何通过网络向 DSP 提供图像、以便使用图像处理演示进行处理:
    software-dl.ti.com/.../index_examples_demos.html

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul

    PS:比较不同器件型号的最佳方法是在此处使用门户:
    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul Prabhu

    非常感谢您的支持、这对我非常有帮助。

    此致、

    Javad Baig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 IPC 图像处理示例、TMS320C6678套件的引导配置应为什么

    我将引导配置设置为:-

    SW3 - 0 1 0

    SW4 - 1 1 1 1

    SW5 - 1 1 1 1

    SW6 - 1 1 1 1

    SW9 -1 1.

    当我同时运行主设备和从属设备的.out 文件时、我在控制台窗口中得到了上述附加内容、并且我没有获取网络的 IP 地址。

    能不能尽快帮我解决这个问题

    此致、

    Javad Baig