This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3:TDA3 RVP

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/771431/rtos-tda3-tda3-rvp

器件型号:TDA3

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我遵循用户指南,但我不了解如何在 tda3x 入门套件中加载 SBL。

第一步是 CPU 复位。 如何执行 CPU 复位?

什么是 SW 开关?

您能逐步解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raffaele、

    您是否在 QSPI 中刷写了 SBL? 我们尚未使用 TDA3入门套件、因此无法提供准确的步骤。
    我会将此查询转发给 D3、他们会返回给您提供更多详细信息。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不了解如何在 QSPI 中刷写 SBL。 这就是问题所在。 我遵循了指南、但闪存未成功。
    可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raffaele、

    您是否能够使用 CCS 连接到 IPU1_0?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此时、我没有 JTAG 仿真器来将 CCS 连接到电路板。
    另一种解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raffaele、

    我不确定 MFLASH 是否适用于 TDA3入门套件、您可以尝试一下。
    请参阅 processor_sdk_vision_03_06_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_10_02_07\packages/ti\boot\sbl_auto_tools\mflash。
    您应该使用 tda3xx-RVP mflash 可执行文件。
    应用手册位于此处: www.ti.com/.../spracc3.pdf

    此致、
    Rishabh