This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:安装失败:ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/770173/rtos-am5728-fail-install-ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05-02-00-10-linux-x86-install-bin

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

工具/软件:TI-RTOS

大家好、TI 专家、

 

我们有关于 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X 05_02_00_10的"ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-linux-x86-Install.bin"的问题。

 

此 SDK 安装失败、出现 ubuntu16.04的以下错误。

我们也因 ubuntu14.04出现相同错误而导致此 SDK 安装失败。

 

问题:

   你是否有相同的经验?

 

我们希望基于以下链接在 Linux 上运行 IPC 样片。

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/05_01_00_11/linux/Foundational_Components_IPC.html

 

如果您告诉我们如何解决此问题、我们将不胜感激。

 

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matusan、

    我有 Ubuntu 16.04 LTS 64位、我能够成功安装 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin。

    您需要验证是否具有64位版本的 Ubuntu。

    另请参阅以下说明如何安装 RTOS 的指针:

    software-dl.ti.com/.../index_overview.html

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

    是的。

    我使用了64位版本的 Ubuntu。

    我尝试忽略此警告并继续安装。

    但我找不到如下所示的"ti-cgt-arm_xxxx 文件夹"等文件夹。

    问题:

     安装 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.02.00.10-linux-x86-Install.bin 后、您是否会看到"ti-cgt-arm_xxxx 文件夹"?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matusan、

    是的、我有这个文件夹。 请参阅以下成功安装后的内容:

    pbotev@LIN-0306:~/workdir/AM57x/RTOS ls -al
    drwxr-xr-x BIOS_6_73_01_01
    drwxr-xr-x cG_xml
    drwxr-xr-x ctoolslib _2_0_0
    drwxr-xr-x dsplib_c66x_3_4_0_2
    drwxr-xr-x EDMA3_LLD_2_12_05_30C
    drwxr-xr-x framework_component-3_40_02_07
    drwxr-xr-x gcc-arm-none-eabi-6-2017-Q1-update
    drwxr-xr-x IMGLIB_c66x_3_1_1_0
    drwxr-xr-x IPC_3_50_03_04
    drwxr-xr-x mathlib_c66x_3_1_2_3.
    drwxr-xr-x NDK_3_40_01_01
    drwxr-xr-x ns_2_40_01_02
    drwxr-xr-x OpenCL_RTOS_am57xx_1.1.17.01
    drwxr-xr-x openmp_dsp_am57xx_2_06_02_01
    drwxr-xr-x pdk_am57xx_1_0_13
    drwxr-xr-x processor_sdk_rtos_am57xx_5_02_00_10
    drwxr-xr-x ti-cgt-arm_16.9.LTS
    drwxr-xr-x ti-cgt-C6000_8.2.2
    drwxr-xr-x ti-cgt-pru_2.2.1
    drwxr-xr-x uIA_2_30_01_02
    drwxr-xr-x xDAIS_7_24_00_04
    drwxr-xr-x xdctools_3_50_08_24_core

    在安装过程中,您应该可以选择要安装的组件。 确保选择所有组件。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。
    安装 CCS 后、SDK 安装似乎成功。

    此致、