This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358-EP:按钮控制

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/804398/linux-am3358-ep-button-control

器件型号:AM3358-EP

工具/软件:Linux

大家好、

   在 Am33x 系列中,使用输入触摸按钮按键并释放它的全部创建一个事件。 我需要将一个事件分为两个、以便使用一个事件来按下按键、然后释放另一个事件来触发按键。您可以就这些想法分享一些建议吗?

如需更多信息:

button_init ()中

  touch 按钮事件->evbit[0]= bit_mask (ev_key);

  touch 按钮事件->keybit[bit_word (key_f12)]|= bit_mask (key_f12);

button_task()中

  Input_event (touch 按钮事件、ev_key、key_f12、1);

  Input_SYNC (touch 按钮事件);

  

Input_report_key (touch 按钮事件、 key_f12、0);

  Input_SYNC (touch 按钮事件);

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么软件? 哪个版本? 什么是"触摸按钮"-机械按钮或触摸屏? 如果它是机械按钮、它连接在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的回复。就像 Android Mobile 触摸按钮一样,我们在 Linux 内核版本中编写输入设备驱动  程序,软件是 Yocto Linux。 我需要按触摸按钮拆分事件、以触发一个事件被按下、另一个事件被释放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、这里没有特定于 TI 的内容、这似乎是通用 Linux 驱动程序开发。 您可以在更一般的 Linux 社区中找到更好的答案。

    感谢您发帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

      您能不能告诉我们一些分离事件的想法

    如果按下并释放了我的键  ,请运行以下命令:

    。 /evtest /dev/input/event0

     

    正在测试... (中断以退出)
    事件:时间1262308465.908816、类型1 (EV_KEY)、代码88 (KEY _F12)、值1
    事件:时间1262308465.908816,--- SYN_REPORT --------
    事件:时间1262308466.328801、类型1 (EV_KEY)、代码88 (KEY)、值0
    事件:时间1262308466.328801,--- SYN_REPORT --------
    请参考我的附件并提出一些想法?
    此致、
    Santhana Kumar S

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 RonB:

    我附加了另一个问题、请帮助我解决该问题。

    e2e.ti.com/.../2985533

    此致、
    SanthanaKumarS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我附加了一个问题、请帮助我解决该问题。

    e2e.ti.com/.../2985533

    此致、
    SanthanaKumar S