This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:用于 SGMII 的 IBIS 模型

Guru**** 1455700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6457
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/769741/tms320c6457-ibis-model-for-sgmii

器件型号:TMS320C6457

您好!

C6457的 IBIS 模型位于此处:

但似乎没有 SGMII 的数据。 现在、我的客户希望获得用于 SGMII 的 IBIS 数据。 你能建议吗?

嗯、我在数据表中找到了以下陈述:

 7.14.3 EMAC 电气数据/定时(SGMII) 《TMS320TCI6484和 TMS320C6457 DSP 硬件设计指南》应用报告(文献编号 SPRAAV7)为 C6457指定了完整的 EMAC 和 SGMII 接口解决方案以及兼容的 EMAC 和 SGMII 器件列表。 TI 已经执行了仿真和系统特性鉴定以确保满足此解决方案中的所有 EMAC 和 SGMII 接口时序要求;因此、此处不提供此接口的电气数据/时序信息。  

这是否意味着用户只需按照此处所述的建议即可完成 SGMII 设计? (无需 SGMII 的 IBIS 仿真?)

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    TI.com 上未提供的 IBIS AMI 模型支持 SGMII 接口仿真。 客户必须申请批准才能通过其 TI 代表获取 IBIS AMI 模型。 所有请求都必须由业务部门管理人员批准。 批准程序可在 TI wiki 上找到。 如果您需要该位置、请通过电子邮件与我联系。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的解释。 我`ll 单独发送一条私人消息。 我现在关闭线程。

    此致、
    NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    您正在询问 C6457的 SGMII 模型。  这是2008年推出的旧产品线。  此旧产品系列没有可用的 IBIS-AMI 模型。  2009年10月发布的"TMS320TCI6484和 TMS320C6457串行器/解串器实施指南应用报告"(SPRAAY1A)中提供的布局指南是唯一可用的指导。  请注意、我们推出了性能更高、功耗更低且成本更低的新产品、我们建议在新设计中采用这些产品。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    感谢您的更正。 我`ll 向客户提出同样的建议。

    此致、

    NK