您好!
C6457的 IBIS 模型位于此处:
但似乎没有 SGMII 的数据。 现在、我的客户希望获得用于 SGMII 的 IBIS 数据。 你能建议吗?
嗯、我在数据表中找到了以下陈述:
7.14.3 EMAC 电气数据/定时(SGMII) 《TMS320TCI6484和 TMS320C6457 DSP 硬件设计指南》应用报告(文献编号 SPRAAV7)为 C6457指定了完整的 EMAC 和 SGMII 接口解决方案以及兼容的 EMAC 和 SGMII 器件列表。 TI 已经执行了仿真和系统特性鉴定以确保满足此解决方案中的所有 EMAC 和 SGMII 接口时序要求;因此、此处不提供此接口的电气数据/时序信息。
这是否意味着用户只需按照此处所述的建议即可完成 SGMII 设计? (无需 SGMII 的 IBIS 仿真?)
此致、
NK