This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM6548:git.ti.com 标签说明

Guru**** 2536780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/806642/linux-am6548-git-ti-com-tag-explanation

器件型号:AM6548

工具/软件:Linux

你(们)好  

我想知道 git 标签与 Linux 内核版本和 TI SDK 版本的对应关系如何。 我在执行 git 标记时执行了 git 克隆、我得到以下内容(这是一个小样本) 、这些内容对应于什么? 有关这方面的任何信息都很好

ti2019.01
ti2019.01-Android
ti2019.01-RC1
ti2019.01-RC1-Android
ti2019.01-RC1-RT
ti2019.01-RC2

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohsen、

    感谢您发帖。 发行说明中明确记录了每个发行版使用的特定提交 ID 和树:

    software-dl.ti.com/.../Release_Specific_Release_Notes.html

    以上内容适用于最新版本。 此提交可能有"标签"、也可能没有"标签"。 其他标签是主线流程和 TI 内部开发流程的组合。 例如、ti21019.01-RC1是我们针对标准 Linux 的内部2019.01版本的第一个发布候选版本。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohsen、

    假设您所指的 Linux 内核项目是
    git.ti.com/.../

    2019 (2019LTS = 4.19)
    .01(第一版)

    默认为 Linux 分支 ti-linux-4.19.y
    Android 是 Android 分支 ti-android-linux-4.19.y 上的标签
    -RT 是 RT 分支 ti-rt-linux-4.19.y 上的标记

    默认的 Linux 分支将同步到 Android 和 RT 分支。 因此、所有分支机构都具有相同的通用 TI Linux 平台和驱动程序支持。
    Android 和 RT 分支具有专门针对 Android 和 RT SDK 需求的其他驱动程序和修复程序。

    每个版本都经过合并窗口和代码冻结窗口
    “代码冻结”窗口将仅集成关键修复程序。 (这是 RC 周期)
    每个 RC 平均为一周。
    最终 RC 是发布候选项。
    在2019.01的示例中,ti2019.01-rc5和 ti2019.01标记是相同的。
    参考资料: git.ti.com/.../

    希望它能澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ron 和 Praneeth