This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:64位 Linux

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/806535/linux-tmdsevm572x-64-bit-linux

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

您好、先生、

     感谢您的回答、

以及如何在此 ARM v7 cortex A15处理器 AM572x 板上安装和使用64位 Linux 操作系统?

它可以在该处理器上使用或不使用64位操作系统...

谢谢、

Gowdham。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ARM Cortex-A15是一款32位处理器内核。 您不能在其上运行64位操作系统。