This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:支持 MongoDB

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/806514/linux-tmdsevm572x-mongodb-support

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

您好、先生、

     我们计划使用 Mango DP 在 Linux 平台(Debian 9 OS)中创建一个用于 store Log 和某种详细信息的数据库,以便该处理器支持 Mango DP,或者不支持 Mango DP?

谢谢、

Gowdham M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不支持 Debian。 请将您的问题直接发送至 www.beagleboard.org 上的社区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、AM572x SDK Linux 支持 Mongo DB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这也是第三方产品。 有关软件要求的信息,请与产品提供商联系。 此论坛仅支持 TI 提供的 AM57x 处理器 SDK。 我们不支持在 SDK 基础上进行应用开发。