请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具/软件:Linux
你(们)好
我们有一个基于 am5718的定制板、我们有自己的定制 dts 和 dtsi 文件、uboot 可识别 SD 和 eMMC 卡
=> MMC 列表 OMAP SD/MMC:0 (SD) OMAP SD/MMC:1 (eMMC)
但是、当 MLO 启动时、我们会收到消息"no pinctrl state for default mode"。
是否可以删除此消息?
我们的.dtsi 文件如下所示、eMMC 和 SD 在 PMIC 外部以3.3V 的电压馈送
#include "am57xx-industrie-grade .dtsi" … …μ A 。 &mmc1{ status ="确定"; bus-width =<4>; CD-GPIO =<&GPIO6 27 GPIO_ACTIVE_LOW>;/* GPIO 219 */ }; &mmc3{ status ="确定"; bus-width =<8>; ti、不可拆卸; 最大频率=<96000000; no-1-v; /delete-property/MMC-HS200-1_8v; };
我们的.dts 文件如下所示
#include "dra72x.dtsi" #include #include #include "dra72x-MMC-iodelay.dtsi" #include "bomill_p2hmi-common.dtsi" … …μ A 。 &mmc1{ status ="确定"; pinctrl-names ="默认值"、"hs"、"sdr12"、"sdr25"、 "sdr50"、"ddr50"、"sdr104"; pinctrl-0 =<&mmc1_PINS_DEFAULT>; pinctrl-1 =<&mmc1_PINS_hs; pinctrl-2 =<&mmc1_PINs_sdr12>; pinctrl-3 =<&mmc1_PINs_sdr25>; pinctrl-4 =<&mmc1_PINs_sdr50>; pinctrl-5 =<&mmc1_PINs_ddr50_sdr50>;pinctrl_gpio=12_gpb_gpband_dr20&gpc1/2_gp_gpot_r20_gpodr4 =<&gpot_gpot_gpot_gpot_r20_gpot_gpot_r20_gpodr4 =<&gpot_gpot_r20_gpotr20_gpot_gpodr4 =<&gpotr20_gpot_gpot_ pinctrl-names ="默认值"、"hs"、"sdr12"、"sdr25"、"sdr50"、 "ddr50"; pinctrl-0 =<&mmc3_PINS_DEFAULT>; pinctrl-1 =<&mmc3_PINs_h>; pinctrl-2 =<&mmc3_PINs_sdr12>; pinctrl-3 =<&mmc3_PINs_sdr25>; pinctrl-4 =<&mmc3_PINs_sdr50>; 总线宽度=<8>; TI、不可拆卸; 最大频率=<96000000>; no-1-8-v; /delete-property/MMC-HS200-1_8v; };