This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2SX:能否在 EVM 中使用 HDMI 输入

Guru**** 2546060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/799285/rtos-tda2sx-can-i-use-hdmi-input-in-evm

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将 TI TDA2xx EVM 与 Vision SDK Linux 环境搭配使用。 我需要对 HDMI 进行一些说明。

我想使用 USB 摄像头来捕获帧。

能否通过 USB-HDMI 转换器将 USB 摄像头连接到 EVM 的 HDMI 输入端口?

如果是、则表示必须使用哪个 USECASE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果它支持标准 HDMI 输出、并且支持分辨率/格式、则可以使用它。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、

    但是、我们希望使用视觉应用板中的 HDMI 端口来接收视频输入、而不是通过 TDA2xx EVM 的 HDMI 输出端口发送。

    我们期望该下方的流程、

    摄像头--> HDMI 输入-->视觉 SDK --> TDA2xx


    此致、

    阿联科马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    很抱歉打断您、

    我明白了、您已经解释过。 但是、我想用一个用于摄像机捕获的用例。

    流量:

    USB 摄像头-> HDMI 转换器-> Vision SDK 板的 HDMI 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我说过的、如果转换器可以转换为标准 HDMI 信号、就应该是可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh Jadav、

    从兼容性的角度来看、我理解了您对我的问题的回答。

    现在 、我正在寻找 visionsdk 用例来捕获和显示、或者从 HDMI 捕获并转储到文件。

    例如:

    TDA2xx 视觉 SDK 用例、用于使用进行多 DES 摄像头采集和显示

    1) 1)"LVDS_VIP_MULTI_CAM_VIEW SGX_DISPLAY"以进行捕获和显示。

    2) 2)"LVDS_VIP_MULTI_CAM_VPE_ENC_Null"以捕获并存储在文件中。

    就像上面的用例一样,是否有任何用例用于测试 visionSDK 用例中的 HDMI 输入?

    谢谢、此致、

    ARUNKUMAR V N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是真的、但您可以通过合并两个用例轻松添加。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为没有其他问题。